参考EVM6678板,用UCD9222+UCD7242给两片6678供1V核心电压,采用的EVM板的配置文件,配置如图;
问题:当ON/OFF config配置为 control pin only 时,无电压输出,监控无错误,设置为 Always converting 时,输出正常,DSP正常工作!
1.测试CE为3.3V已使能;
2.第一批板子正常,排除PCB问题;
希望大家能帮我分析一下,可能是哪儿块出问题了!
PS:如果一直采用Always converting,可能存在什么样的风险或危害!