This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS54620RHL与TPS54821RHL的区别

Other Parts Discussed in Thread: TPS54821

大家好,

        在我的设计中应用了TPS54620RHL把12VDC(+-10%)转换成1.2VDC给处理器供电,功率电感的通流可达10A。当处理器满负荷运行时,电流接近了6A,几乎没有裕量。因此我想把TPS54620RHL换成TPS54821RHL(最大可输出8A),同时又可以不更改PCB。查阅数据手册后,这两款IC引脚是完全兼容的,但TPS54620RHL的VREF是0.8V,TPS54821RHL的VREF是0.6V,除了这点外其他区别不大。如果我只调整VSENSE反馈电阻的比例(使输出仍为1.2V),保持LC滤波电路、反馈补偿电路不变,这样能正常工作吗?另外这两款IC,哪个出来的较晚?谢谢

  • Hi

        两个芯片除了Pin脚兼容,很多设计都是一样的,例如频率,补偿等等设计等等。

        将6A输出调整到8A,可能电感感量的选择也需要微调, 但是考虑到可能常见的感量值,所以电感有可能不用调整,差别只是8A时,电感纹波电流更加大。

        对于输出电容,因为输出电流变大,输出电容也需要相应的增加,而之前6A时,可能留有裕量,可以不变,但是您需要确认纹波,如果纹波偏大,您需要将输出电容加大一些。

        同样补偿电路也要因为负载增大而微调。

         需要说明的是,只要电感10A在最大8A电流输出不饱和,直接替代,不会有大的问题,主要是输出电压的纹波,你可以具体测试波形看看,是否满足你的要求。

  • Hi

       这两款芯片,TI都提供了webench仿真,你可以借助这个软件进行确认,将参数微调一下,可以得到更好的效果,这个被推荐。

       这两款芯片,TPS54821后出。

  • Hi

        不客气。