大家好,
在我的设计中应用了TPS54620RHL把12VDC(+-10%)转换成1.2VDC给处理器供电,功率电感的通流可达10A。当处理器满负荷运行时,电流接近了6A,几乎没有裕量。因此我想把TPS54620RHL换成TPS54821RHL(最大可输出8A),同时又可以不更改PCB。查阅数据手册后,这两款IC引脚是完全兼容的,但TPS54620RHL的VREF是0.8V,TPS54821RHL的VREF是0.6V,除了这点外其他区别不大。如果我只调整VSENSE反馈电阻的比例(使输出仍为1.2V),保持LC滤波电路、反馈补偿电路不变,这样能正常工作吗?另外这两款IC,哪个出来的较晚?谢谢