你好,TI社区技术人员:
我是常熟瑞特电气股份有限公司,由于项目的需要,我公司购买了你们的一块评估板型号是"BQ34Z110EVM"做开发尝试用,但是没有购买你们的相应的开发套件。
我们使用一块单片机板尝试通过IIC于其通信,通信成功,但是始终没有弄明白是如何工作的,以前没有做过于电池管理相关的项目。
请问有没有相关的底层例程。
由于项目比较急,还请TI技术人员指导。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
唐工,
bq34z100是使用TI的阻抗跟踪技术,支持多节电池的电量计。芯片会采集电池的电压电流温度等信息进行事实的电量计算。您通过I2C可以读取到相关寄存器,从而得到电池的状态信息。 寄存器信息您可以在手册中命令参数部分看到。
电量计内部是有默认参数来支持电量计工作,您也可以根据使用的电池进行配置。附件中的文档可以帮助您进行相关参数的调整,希望可以帮助到您。
另外还是建议您购买相关的开发组件,安装对应的上位机软件,可以帮助您更快熟悉产品的使用。
你好,
这个还是需要EV2300和bq34z110 EVSW软件工具的,使用指南可以参考EVM板的用户指南:http://www.ti.com/lit/ug/sluua15/sluua15.pdf。
购买评估板应该会带EV2300调试工具的,你们没有吗?bq34z110 EVSW可以在官网上下载到:http://www.ti.com/product/bq34z110?DCMP=hpa-pmp-bq34z110-en&HQS=bq34z110-pr
你好,用户指南和相关资料我们都下到了。
评估板我们是从代理商处购买的,并没有配给我们EV2300调试工具。
当初是考虑到产品的一体化设计,并不可能有接上位机,所以我们想直接底层开发,但是遇到困难。
请问有相关的底层程序吗?
不好意思,我们可能没有这块的底层驱动。程序这块的东西其实就是I2C通信,只要你们的MCU能实现就可以。
建议你们跟代理商联系一下,要一个EV2300的工具,这是开发必不可少的。开发量产你们可以参考下面的文档:http://www.ti.com/lit/an/slua665/slua665.pdf
您好,
针对bq34z110我们没有专门的驱动,您可以参考链接中的代码,是针对我们其他电量计产品,基于430的sample code.
谢谢TI的支持
请问购买的话,是EV2300还是买EV2400?两者有上面区别?
建议使用EV2400,支持Win7,EV2300只能用在WinXP下。
Jacky Wang(QD) 说:不好意思,我们可能没有这块的底层驱动。程序这块的东西其实就是I2C通信,只要你们的MCU能实现就可以。
建议你们跟代理商联系一下,要一个EV2300的工具,这是开发必不可少的。开发量产你们��以参考下面的文档:http://www.ti.com/lit/an/slua665/slua665.pdf
你好,我公司已经购买了EV2300通讯模块,连上PC通讯一切正常。
校准BQ34Z110也成功了,但是在配置FLASH配置方面还存在诸多疑问,我现在实验的蓄电池采用的汤浅公司的NPW45-12这款,连接方式采用串联。
请问TI:
1. 在FLASH配置方面需要注意哪些地方。
2. 有的寄存器不会配置,向DESIGN CELL VOLTAGE,这个最大也就5000mV,但我是24000mV。
3. 连接电池放电,FCC一直在下降,和剩余容量一直一样,这是为什么?
4. 还请TI的技术人员帮我公司按照我们的蓄电池配置一下FLASH,附上截图。
感激
你可以参考一下下面的两篇文档:
http://www.ti.com/lit/an/slua664/slua664.pdf
http://www.ti.com/lit/an/slua665/slua665.pdf