在官网在线设计的一个lm5116电路图,见附件,输入电压6.5-59V输出5V,1.3A,不带负载的时候能够正常输出,且纹波小。
后接一个5欧姆的功率电阻到输出端,调整输入电压范围,开始在6.5V到28V左右,输出正常,但输出5V纹波变得很厉害,用示波器观察,应该在4-7V之间波动。然后继续调到30V左右,冒烟,片子坏了,无输出。
请各位专家帮忙分析一下,谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
关于输出的尖峰,楼主你能把PCB发上来吗,我想看看你布线的情况,注意走功率的环路要尽量小。还有你在测试输出时示波器的探头与地夹是如何连接的,能发个照片上来吗?
还有“5V输出 发散“ 是什么现象,能抓个图传上来吗?另外刺耳的响声是来自功率电感还是放在5V输出的两个滤波电感?
谢谢!
你好,楼主,能不能上传一下出现噪声时候的SW波形和RAMP引脚的电压。LM5116是ECM(模拟电流模式),RAMP引脚对噪声很敏感,尽量远离噪声源,同时CRAMP要单点接地。再有就是如楼上所讲,功率回路尽量小,如果可以麻烦楼主再上传一下PCB图。
楼主您好!
先说下PCB布线和原理图的情况:
1. 功率元件(Q1,Q2, L1)很分散,导致连线时大功率环路大,成为干扰源;建议将它们集中放置;
2. 功率元件L1 与 C37(Ramp电容)靠的很近,很容易引入干扰;建议如第一条,且避开噪声敏感器件;
3. 输入电容(C36)只放了0.1uF,建议输入增加一个10uF的电容,而且Layout时尽量靠近功率MOSFET(Q1);
4. 不清楚上图功率走线具体线宽是多少,但从上图看出,功率走线与普通信号线的线宽差别不大,所以建议增大功率走线线宽
5. 输出的两个滤波电感各分东西,最好不要让它们两地分居了,这样功率环路又大了,影响不好。
另外关于你示波器探头的放置,“示波器探头地的直接连入5V滤波电容的地”,那么你应该是在输出电容观察输出电压的是吧?
楼主,不好意思,回得这么晚。请问现在问题解决了没有。你外接电感时,电流限流值是否够?能否把VOUT发散时的SW波形和VCC电压波形附上,如果再能附上此时的电感电流波形更好。另外,在测试时,后级电路也已经焊接了么?楼主可以先把后级的两个小磁珠去掉,单独调试LM5116。看看输出电压还能不能正常输出。
楼主,请再确认一下你实际焊接的元件参数是否与原理图上都一致,看原理图中Rt=10.7k,那么频率应该是287kHz,但是看你上面的图片,频率显示是388.2kHz。所以请楼主再确认一下电路元件的参数值是否与原理图一致。谢谢。
这段时间一直在试各种参数,,,元件参数改为原来一样的了,然后把电感降为原来的一半,输出电容增为220μF,输出5V带5R负载正常了,谢谢各位了哈,后面投板的时候再注意点布线应该就没问题了,但是在调试过程中5V输出几分钟后电源芯片和电感都比较烫,有什么好的降低温升的解决方案么?
恭喜楼主,很高兴你的问题解决了。选取电感时,尽量选取DCR较小的,可以降低电感的热量,电耗芯片下面的power pad,也要用焊锡焊接在电路板上,有助于散热。另外,电感离芯片不要太近,避免电感的的热量的累加。两个发热元件放在一起,温度上升也会快很多。