This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

【Simple Switcher 25周年】讲讲您和易电源的故事,还有免费样片快速申请!

Other Parts Discussed in Thread: TL494, LM2576, LM2574, LM3404, LM317, LM3478, LM2596, LM22670, TPS40057, UCC28019, UC3854, UCC28051, LM5118, UC3842, LM2575HV, TPS54331, LMZ14203, LM5576, LMZ31707, UC3843, LM2577, LMZ10505, LMZ20502, LMZ14201, LM2586, LMZ12002, LMZ10501, LM22680, LM2575, TLV3502, LM324, LM2941, TPS54160A, TL3842, UC3845, TPS43060, LM3445, LM2679

距离第一代易电源产品上市已经过去25年了。经过这25年的发展,Simple Switcher易电源优异的EMI性能让你无需担心电源的EMI问题,超高的效率和极低的热阻不再让热设计是难题,Webench助您轻松使用电源模块并提交分析报告。

 

活动一:点击注册成为my.ti会员, 即可申请易电源热门产品免费样片!

 

每种样片每人限申请5片

LMR14006

购买

具有高效休眠模式的 LMR14003/6 40V 300/600mA 降压稳压器

LM43602

购买

LM43602/03 3.5-36V 2A、3A 低静态电流降压转换器

LM43603

购买

LM43602/03 3.5-36V 2A、3A 低静态电流降压转换器

LM46002

购买

LM46002 3.5–60V 2A 低静态电流降压转换器

LM5574

购买

易电源 75V、0.5A 降压开关稳压器

LM5575

购买

易电源 75V、1.5A 降压开关稳压器

LM5576

购买

易电源 75V、3A 降压开关稳压器

LMZ10505

购买

具有 5.5V 最大输入电压的 5A 易电源电源模块

LMZ30602

购买

采用 QFN 封装具有 2.95V-6V 输入的 2A 易电源电源模块

LMZ31506H

购买

采用 QFN 封装具有 4.5V-14.5V 输入的 6A 易电源电源模块

LMZ31530

购买

30A 易电源 Power Module

LMZ31707

购买

4A 易电源 Power Module

LMZ31710

购买

采用 QFN 封装具有 2.95V-17V 输入及均流功能的 10A 易电源电源模块

LMZ34002

购买

采用 QFN 封装具有 7V-40V 输入的 2A 负输出 易电源电源模块

LMZ14202

购买

具有 42V 最大输入电压的 2A 易电源电源模块


 

活动二: 在这25年中,您和易电源有着怎样的故事呢?不管是工作还是学习中让您和易电源有了不解之缘,那么是时候对您的好搭档说些什么了。

  • 活动时间:即日起到7月1日
  • 活动要求:
    1)标注使用易电源的年数
    2)使用易电源的经历,建议体现对易电源产品系列革新变化的理解
    3)最好配上图,说说设计之后应用的情况,分享一下对易电源的感受
  • 奖项设置:

一等奖:iPhone 5S 1名

二等奖:京东1000元购物卡 1名

三等奖:小米盒子 + U盘 3名

活跃奖:高级保温杯  50名

参与奖:神秘Simple Switcher生日礼物 100名

  • 易电源25年,那时候我还没有开始上学

  • 怎么申请样片?

  • 您可以直接点击产品型号, 应该可以进入样片申请页面.

  • 这个我喜欢,哈哈!我要中奖!

  • 国半的易电源系列很好,我从3年前开始关注LMZ系列易电源,并使用LMZ系列电源,好用。特点为:简化设计难度,同LDO用法一致,装配简易,噪音低,故障率极低。  建议被TI收购的元件保持,更多的中文手册,使用更简洁一些。   我在2年前开始的设计中,将原来DC-DC+LDO的方案,更改为LMZ系列的DC-DC电源,效果很好的。

  • 原来一直使用TI的TPS系列DC/DC芯片,外围器件比较多,后面转到Simple Switcher系列芯片后感觉好用多了,也好布板,EMI也好做多了。

  • 08年参加工作后第一次接触到了TI,那是就用的430。而在工作中第一次设计电源时接触到了国半的设计软件,就觉得挺好,突然觉得设计电源电路没那么困难了。只不过那时国半的样品不好申请。一直希望要是想TI那样的样品支持多好!后来TI把国半收购,当第一次看到这信息时,我内心还是比较激动的,觉得总算是强强联合了。对于像我这样忠实的TI粉丝来说是比较有益的。从此在设计上用到电源、模拟及MCU、时,TI总能第一时间给我提供样品及资料。让设计进度大大加快!TI中国加油!

  • 最早是05年的时候,那是大一,第一次使用2575输出5V电源芯片,结果没搞懂钽电容的正负,接反了,烧了片子。

    恍惚间已经10年了 。

  • 1)应该是从12年暑假了解的ti易电源,算起了也有两年时间了。

    2)当时应该还是在学校的实验室,会自己diy 一些电源,起初接触到的电源芯片都是tl494 或者是3842 这些芯片,采用的都是dip 封装,需要自己在面包板上面搭电路,集成度不是特别高,需要自己做的事情有点多,要自己选择外挂mos,绕电感,做一些其他的辅助电路 ,包括ss ,限流限压检测 等等。所以当时觉得自己动手做一款电源还是比较麻烦的。

      后来有参加ti举办的比赛,会收到一些ti 寄过来的样片。当时对于ti样片的第一个感受就是封装都很小,是sop 封装的,心想这个不太适合我们当时的条件(以面包板搭电路为主,后来才有尝试手工pcb板)。比较幸运的是后来又在实验室找到sop转接dip 封装的转接器。终于是可以使用了。

       没有记错的话当时使用的应该是tps533xx 系列,4v-16v 输入电压范围的buck 电源芯片。看到他的参考电路时就感觉这个电路也太简单了吧,因为他比较我们之前接错到的电源来说, 在芯片内部集成了很多,特别是mos,所以搭起电路来特别简单。

      简单,这应该是我对于易电源最为清晰的感受:让设计变得简单,但是电源品质依旧的到保证。后来每一代simple switcher 都在往这个方向努力。对于一些12v以下的ic 的供电设计,使用 易电源确实会非常省事方便。由于他简单,所以也就伴随着更少的元器件,所以对于pcb 板 的空间要求也很小。

    附上第一次tps533xx 电路图

    当时是作为430 单片机的供电。

  • 那时还不太用软件来设计,一版参照datesheet'上的参考线路,后来才有采用ti 的线上工具 ,对于环路的帮助实在太大,因为他可以提供在线的仿真,而且操作不会那么复杂,所以能有效的帮助我调整环路的参数,这个必须点赞!!

  • 就是前段时间接触了TI的16位高速AD TLS1610,将其用于nV级信号放大电路中采样,nV级电压信号经声发射传感器采样后,经信号线传输到放大电路中,放大后采用采样电路将模拟信号数字化,输入到PC机中,实现了nV级信号的在西安测试,实时的监控着镀膜工艺过程中膜层的微小变化。

  • 自从2012年起就一直参加TI的各项活动,对TI的电源设计有较深的了解,发现TI的电源大都使用于500W以下场合,即小功率的应用场合,TI在LED驱动电源,DC-DC电源领域占据很大一部分。

  • 1)标注使用易电源的年数

    只有一年的时间,还是通过活动知道的这个工具


    2)使用易电源的经历,建议体现对易电源产品系列革新变化的理解

    通过活动了解了轻松一点的这个工具,对于电源设计特别是开关电源的设计,一直是一个难点,需要做大量的工作和实验才能拿出一个差不多的东西,

    但通过这款工具,差不多有点经验的技术人员就能在几秒钟内得到多种方案,简单快捷,多选择,特性优化及完整的设计资料,仿真数据,一应具全。使复杂的工作完成于鼠标的一点这中。节省了选型及框架的设计工作。效率高,意义重大。省时省钱省心。

    虽然这不是最终的应用设计,但对于完成一个合格的设计来说,基本上解决了定性及架构的问题。

    如果软件能够链接一些参数相近的实际电路的设计实例那就更好了。

    还得赞一下这是款免费工具。虽然是仅限于TI的产品:P


    3)最好配上图,说说设计之后应用的情况,分享一下对易电源的感受

    使用易电源产品做过多个设计,也参与 了不少的活动。总体感受是简单,实用。对于DCDC及单电源输出的开关电源(市电输入)有良好的方案选择。

    可对于市电输入,多路DC电源输出的方案,好象做不了。由于是学习阶段也可能是自己没有找到使用方法,在这里顺便提一下,TI易电源工具一直处于更新中,不断有新内容面世,从时钟到滤波器等。相信不久的未来,易电源工具会形成一个成熟全面的设计软件。不管是对于TI产品的应用或者电源知识的学习,都会是技术人员所热衷的宝贵资源。

     

  • 从使用该产品大约有五六年吧,第一次还是在大四毕业设计阶段,当时对易电源的的电源模块认识不太深刻,仅仅是为了应用,研究生之后逐渐对其有了深入了解,各方面性能都不错,也给周围同学介绍了不少,工作合资后也是对其情有独钟,以后会继续支持易电源

  • 09年开始使用易电源LM2576,至今有5年了,当时是用2576在通信机房用48V输入,12V输出来供电给一个风机。如今的易电源种类繁多,而且可以使用WEBENCH设计易电源非常的方便。不但可以帮助出原理图,而且还要热仿真,对设计电源有很好的帮助。可以说WEBENCH让设计人员进入了傻瓜的时代。我会一如既往的支持TI,支持易电源。祝 易电源越来越好!

  • 因为刚开始学习电源,所以接触的芯片也不太多,但是通过一些列的TI活动,如参加webench活动等,对TI的产品线有了了解,对ti的品质等方面都有了具体的体会,相信在以后的电源设计生涯中,会有机会用到TI的产品的。

  • 对于自己接触易电源这方面我真心不是好了解,在2011年的时候,因为客户要求,开发过一个5V3A输出的方案,自己认为,在设计方面,LM的IC有他的优点,最开始的时候,是朋友介绍来用的,可是,在EMI EMC这方面的经验交流过后,我认为当时自己设计的也还是可以的,,现上传一个LM2576T的方案上来看一下,不好的地方还请多指导,因为这款方案的开发,让我的那一家公司在一个月之内生产了100K只,,对于我来说,这也是一种技术上的考核,也是自己的一种安慰,,好了,现在上传PCB图。。BOM表上来让各位指导指导。

        备注:画图的时候是按USB设计的,因为要双用,生产的时候,18号线3.8M

          这款产品是使用在汽车上面的,DC输入电压9--48V  输出电压是可控的(可调动)说真的,温度测试的时候,任何元件都没有超过55度,满载,常温30度的条件下,是我做过最好的汽车上使用的一种。主要是稳定性强,是我喜欢的类型,以后我想我还会用现在TI的产品来做更好的电源吧,,,不好意思,小弟献丑了。。

  • TI/NS的DCDC确实是不错的产品。

    记得25年前,做DCDC是一件不简单的事情。当时能用的IC不多,小电流的基本上是摩托罗拉的MC34063这类三极管东东。电流稍大或电压高些,只有用高频三极管搭了。

    大家可能会疑惑,34063不已经是单片功率IC了吗?是的,但是;由于IC内三极管是达林顿结构,管压降非常大,0.3A几乎就是极限,虽然号称1.5A的管芯。为可靠,当时能做的就是电感耦合法,能让IC达到0.7A以上的水准。呵呵!本就一个电感,结果弄成了紧耦合的“变压器”。

    至于大于1A的DCDC,分立元件方案就太繁琐了。从平衡饱和及开关损耗到结构布置,从驱动控制方案到驱动电路设计,几乎都挑动着设计者的神经。好在当时不太注重成本。。。

    后来的TI/NS的DCDC,如同开开了一个清馨的窗口,使设计不再困难。记得2000年后,LM2574、2588开始成为设计DCDC的标配。从充电器到电池供电系统,从辅助电源到低压模块电源。几户时信手捏来。这类设计不再是高手的独门,稍加指点,新手都能玩的驾轻就熟。

  • 十几年过去了,当初的经典已经子孙满堂,家族已经枝繁叶茂。用的产品也已经从双列直插过渡到PQFN。但是;当初的简单、易用、可靠还是没有变。

  • 刚刚看到这个活动,就马上参与了进来,立马申请了易电源芯片,拿到了再试试用用。

    自己大概是从12年开始了解到TI易电源设计的,到现在差不错两年了,以前对这方面了解的比较少,通过去论坛,看到TI大力推广的webench软件,就跟着大家尝试了一下,也因此更想了解电源设计,尤其是开关电源的一些东西,就潜移默化的接触并喜欢上了电源这块的设计,慢慢朝着电力电子的方向走去。

    其实从自己有电脑可以上网那会儿,就对TI网站有很关注了,感觉TI很慷慨,试用芯片比其他几家半导体公司要好的多,只要有正当理由,就会送芯片让客户使用,自己也是样片试用的受益者,假如从网上看到一款自己不熟悉的芯片,性能价格都不错的情况下会愿意去尝试一下,尤其是电源这模块的,有好多不太熟悉,不怎么常用的芯片,偶尔会用一下webench工具去看看这些芯片的性能怎么样,然后假如真的感兴趣,就会利用可以申请芯片这个机会去尝试一下,给自己这方面很多设计的灵感,有了更多的选择的范围与方法。尤其是对这个webench设计工具感到确实做的挺有意思的,在线仿真,只要可以上网,电脑配置还可以,就可以不在意什么系统,甚至平板都可以设计的出来,轻轻一点,好多复杂的数据一扫而光,尤其好多令人烦心的一些复杂计算都可省略掉,轻轻一点,直接就可以出现电路拓扑跟一下芯片的选择,而且可以兼容各种PCB工具,可以把工程文件下载下来,自己对比修改一下更适合自己需要的地方,这就增加了软件的灵活性,这点做的很不错。用最少的外部元件设计和优化可靠的电源,当然,这感觉倒像是自己的劳动被webench这个不错的软件替代了一部分,让电源设计变得原来越简单明了,让工程师入门门槛变得更低,呵呵。

    下面是利用易电源软件工具设计的一个DSP的一个供电系统,,输入电压是直流14-22V,输出3.3V给DSP供电,电源选择3安输出,选择环境温度27摄氏度。轻轻输入几个数据然后点击开始设计了。

    不是,还要等待一会的,这个要看电脑配置跟网络,哈哈。

    从这里再优化设置一下:从面积跟BOM方面等等,选择合适的参数。

    在选择个合适芯片,然后一副不错的电路图就在眼前了:(PS:还是要等一下呵)

    还有仿真选项,这个令人心里挺舒服的。

    然后可以利用当前比较常用的PCB软件自己查看,各种软件的文件都兼容,这点更是令人兴奋不已的。

    回来可以自己再把芯片从官网申请到,自己做一个看看效果怎么样。自己也曾有这样做过,不知道是巧合还是软件实在是太强大了,效果竟然都差不错,只是有点小小的出入,毕竟是个软件,能做到这一步,确实不错了,哈哈。

    TI易电源模块的使用有助于我们用最少的外部元件设计和优化可靠的电源,有webench在线软件工具的支持,更是简化了设计过程,感觉挺不错的,希望TI在易电源这块做的更好,能让我们这些人从中跟着更受益。

     

  • 易电源的应用

            认识易电源产品要从2009年初的时候开始,在此之前也可以说对电源行业的都不了解,也可说是一种机缘巧合。

            当初刚接解电源行业,凭着学校里的一些基本到不能再基本的电子知识开始在电源行业里工作。初识电源,对于一些小功率电源,不多的元件就构成了一个实用的功率驱动器,怀着既有新奇,又有一种无知者无畏的乐观的心态从事电源的制作。公司的LED路灯项目在不断的修改中推进,输入的恒压电源外购,单独到每路LED的恒流源自已做,于是就有了应用当时的国半LM3404 IC经历。

            当初开做多路单独恒流时,做了很多恒流IC的方案,品牌这时不说了,主要是国产的一些型号。在进入到实验室里测试时,出现诸多问题,有的温升过高PCB颜色都变黄了,有的样板测试通过,试产时又爆机一部份,还有些两极分化有现象,正常的高温老化很久也不坏,不正常的几个小时到一两天又爆了。在这阶段受挫无数。由于路灯电源设计要求很高,产品要求高可靠性,在道路上使用对维护要求及使用方面都不允许其出现损坏,且本身的LED发热也是对电源的使用环境提高了要求。所以,在内部更加严格的测试时,对产品可靠性要求更高。辗转几个方案,把目标转了国外品牌,也没有特定的指向,只在行业内了解到了国半具有较好的口碑,于是先用了一款恒流IC LM3404,运用之初,原理简单、元件选择也简单,基本按推荐参数做了款手板去测试。温升各项参数还比较理想,这时又多做了几个样板,再测,一致性很好。此时有点小激动,在不断的失败中看到希望。终于,产品最终完成,但也是印象最深刻的一个项目。

            回头来看,当初这类案子结构并不复杂,且参数简单。但又由于工作频率高、集成功率芯片,所以主要依靠芯片的可靠性来实现,在当初选择方案时过于乐观和不系统有关。也通过对LM3404的应用,对TI(当初的国半)芯片性能有了较深的认识。

            后继开发的路,也在与TI的芯片交集,对使用TI的芯片有信心。后继有更好的产品再呈现给大家。

  • 我认识易电源的时候是在2012年的8月份的时候,当然是客户拿了一块模块电路板让我公司给修改功能,当然我第一眼就看到了这个封装为TO-220的LM2576,当时还以是和三端稳压管是一类的管子呢。后来查资料才发现它的功能更强大,而且整个降压电路简单,电流能达到3A呀。要是用什么LM7805的话,那发热量肯定很恐怖的,而且还要扩流。后来查资料知道了它是开关电源一类的。

    附件是那个电路图

    10.pdf
  • 我是在一次偶然的机会中接触到易电源,去同学宿舍玩耍,看到同班的一个同学在设计东西,出于好奇就在旁边看了看,看他设计的挺快的还比较方便,我就请教他交给我了。从使用易电源到现在有2个月了,但是它给我的印象非常好,我用三个字概括就是快,稳,精。快就是设计的快,稳就是设计出来的电源稳定,精就是设计出的电源耐用。现在易电源给我的学习不仅带来了欢乐,也让我从碌碌无为的大学生活中走了出来,看到那么的好作品,我又加紧了步伐去努力设计。

  • 易电源25年,祝你生日快乐哈。希望越做越好。

  • 毕业刚好两年,平时主要做FPGA方面的设计,随着系统升级,电源的重要性越来越来越重要。起初普通的LDO就能满足设计需求,系统升级后电源的功率也随之增大,就必须采用开关电源芯片来满足功率需求。毕业前曾在ADI的PMP部门实习过一段时间,对电源也有一定了解,但专业限制也认识不够深入,也仅限于使用一些电源芯片。毕业后一次偶然机会参加了世纪电源网的电源研讨会,便一直有意无意的关注电源设计方面的相关信息。这次得益于世纪电源网工作人员提醒,首次成功参加了TI的易电源的样片申请活动。根据样片资料以及TI webench辅助设计功能应该可以设计出满足当前FPGA系统的电源。

  • 我是没有用过,也不知道从何请起

  • Simple Switcher于1989诞生,与我同年,当初的标志性产品是LM2575HVN,这是第一代的Simple Switcher,随后,第三代LM267X三个系列在中国市场声名显赫,后续推出的第四、第五代产品,以及SIMPLE SWITCHER电源模块LMZ系列,与之前产品相比发生了巨大的变化。Simple Switcher的最大特点应该是“电感内置”。TI的这套Simple Switcher大多用的是TO-PMOD封装,虽体积稍大了些但焊接则要容易得多。工程界有一句俗话,叫做“越简越可靠”,即越是简单的东西,其可靠性也就越高。因为每增加一个元件,其故障率都会拉低整个设备的可靠性。最初的IC,纯是为了缩小体积,发展到现在集成各种功能。从仅集成三极管到集成电感,易电源模块给了完美的解答。无论应用需要卓越的EMI 和散热性能、高输出电流、高输出电压,满足极端条件的测试能力,或只是一个标准功能集,SIMPLE SWITCHER 易电源电源模块系列均以一个小型而易用的封装为各种电源设计提供了集所有功能于一体的电源解决方案。WEBENCH FPGA Power Architect 采用最新的FPGA 和CPLD 器件详细电源要求,包括电源电压、电流、波纹、噪声滤波、同步、软启动和电源分离。可以转动转盘调节推荐的电源,在几秒钟内缩小尺寸、提高效率或降低整个系统的成本。您还可以订购原型设计组件、与他人共享设计、轻松打印完整的项目报告,包括原理图、物料清单(BOM) 和性能特性。

  • 易电源道路上的点滴

            与TI的易电源初次接触,应该是在大学实验室中,到现在已经5年有余了。首次接触TI的电源芯片,准确的说,应该是LM7805这款三端稳压芯片,同时,使用到的还有LM317这一款。在使用的过程中,我主要参照芯片本身提供的典型应用电路去搭建我自己所需的电路,在这一点上,TI的易电源的规格书做的很好,包括典型电路,同时包括各个元件的参数计算都做了详细的解析,这让我在了解并使用这些芯片的过程中,做到得心应手,能够加快我完成项目。因此在以后的学习和工作中,我都会找一些TI的规格书进行研究,包括一些主要参数的计算邓邓。

           在参加工作后,我接手的第一个项目就是电源模块方面的项目。该项目主要使用了TI的几款电源芯片进行设计,包括LM22670、LM2596、LM3478等等,这几款芯片在使用的过程中,需要处理好的是散热问题,这些可以通过计算准确的元器件参数与PCB环路设计,散热设计等等来进行完善。在这三个芯片中,除了LM3478这款芯片的效率较低外,在理想状态下,他的效率只有83%,只能说是面前符合项目的要求,后期还是通过修改方案完善了项目。在设计的过程中,我还接触到了TI推出的WEBENCH工具,该工具让我在设计的过程中,减少了参数的计算等,同时提供了多种电路方案。

           使用了这么多款TI的易电源芯片之后,我都能按时完成项目。但是在使用过程中,我还是建议,在规格书或者通过其他途径,尽可能的将芯片的内部结构,包括工作原理等会有一个详细的说明,这让我们能更好的使用芯片,利用芯片作出更完美的设计。

  •   我从07年开始使用TI的控制IC,在我第一次使用TI控制IC,给我的第一印象是,TI的控制芯片,性能稳定,好用,但是比较贵,不是一般公司能用得起的,我使用的第一款IC式:TPS40057,是一款DC/DC控制IC,是做一款非隔离同步BUCK,输出ATX规格,总功率为100W,是车载电源。效率可达到85%以上,这效率对于当时来说还是很不错的。产品PCB布局展示如下:

  • 易电源都25年啦。。。想想25年前我还是学前班的小朋友。。眼睛一闭一睁,我也在电源行业2-3年了。。

  • 我和易电源的故事:

            与TI的易电源初次接触,是在大三暑假的电子竞赛培训中,到现在已经过去1年多了,回忆这段时间,让我学到了很多。让我对自己的未来变得不在盲目,鉴定了自己以后走的电源这条道路。

            准确的说,最先接触的TI的器件是LM78XX系列的稳压器件,后来老师上课又教会了我LM317这一三端可调稳压器件,到了大三暑假学习了一些关于MSP430相关的知识,同时专心做自己的开关电源。先从基础的buck、boost电路开始,老师当时让我们自己设计方案,我利用了TI官网的Webench这个软件设计电路图,该工具让我在设计的过程中,减少了参数的计算等,同时提供了多种电路方案,申请了LM22670,LM3478完成了buck、boost的制作。接下来的时间里,一直用TL494设计各种DC-DC变换器,包括恒压、恒流、保护电路等等。当然这些离不开TI网上资料的指导,各种典型电路,同时包括各个元件的参数计算都做了详细的解析,这让我在了解并使用这些芯片的过程中,做到得心应手,能够加快我完成项目。

           除了强化TL494做DC-DC电路外,我也做了其他一些设计,包括直流馈能电子负载和APFC功率因数校正,对于直流馈能电子负载前级电路是用TL494做的输入恒流电路,APFC功率因数校正,用过UC3854、UCC28051、UCC28019均做过实际电路图,让我学到了很多,2013年全国大学生电子竞赛我就是用UCC28019做的,帮助我拿到了上海市一等奖、国家二等奖的成绩。在此,真的很感谢TI的易电源。下面就是我基于UCC28019的作品。

           

  • 近几年来一直接触到了TI,第一次用的是430。到后面后来TI把国半收购,算是强强联合了。对于像我这样忠实的TI粉丝来说是比较有益的。从此在设计上用到电源、模拟及MCU时,总是提供了很多便捷。现在使用的还是TI的东西,一直用,习惯了。看到易电源又有新产品,很是激动,迫不及待的拿来试试

  • 我来讲讲1999年的时候,那时候还是国家半导体的电源部门:

    项目背景:  中国第一代车载GPS产品

    1999年7月的时候,我们接到命令,需要给警务部门研究GPS产品,说实话,在当时的条件下,做出完全满足车载条件的产品,要求是蛮高的。我们采用的是当年主流的单片机,8051,还记得是使用WINBOND的W78E516作为主控,我负责硬件和部分软件。当时根部警务的要求,汽车的电瓶和发电机的电压是变化的,对于我来说,是一个挑战。于是乎就通过关系问我早年在上海时与国家半导体的专家,他来给我推荐电源方案。他的推荐是LM2576。于是乎找代理拿到了样片,按照说明书做了设计,经过紧张的焊接,通电后,一阵窃喜,电压出来了,于是我们几个人都很开心。但是意想不到的事还是发生了。一旦我们加上执行机构后,电压就变化了,而且变化非常的大。我们就开始找原因。从规格书开始找,也没有找出原因。最痛苦的莫过于我这个做硬件设计的了。最后我是把LM2576规格书给通读了一遍。没有找出任何线索。这个问题就这么困扰着我,过了2天,还是没有头绪。后来采用更换电感,二极管的方式验证,现象依旧。折腾了2天后,才想到吧采样电阻降低,吧原来的采样电阻由4。7K和多少K忘记了,降低为470和另外一个对应的,也就是把采样电阻降低到原来的10%,一做测试,就没有了问题。那个高兴的啊。当晚公司同事聚会,毕竟可以交差了。

        后来网络发达了,很多的资料都可以在网上查到,再仔细看后来的LM2576的规格书,就特别的说明了,采样电阻的取值范围就做了非常清晰的说明。台湾的RICHTEK等公司的规格书也对采样电阻,电容等反馈网络的参数做了明确的说明,要根据输出电压和负载进行计算。

        从那以后,我设计汽车产品的时候,首选的电源芯片就是国家半导体的,后来国半与TI合并,理所当然采用TI的电源芯片,去年我们给美国某汽车制造大厂定制的汽车通信终端,就再次采用TI的LM5118.取得了非常好的效果。

  • 做电源两年了 ,易电源挺好用的,设计起来很方便,软件自动生成电路,在实际操作中误差不算大到离谱,在做项目的时候有效的节约了我很多的时间,从而有更多的经历完善我的醒目。说实在的,易电源值得信赖。

  • 1)我是高校2012年毕业出来工作到现在已经2年多了,以前对TI的芯片电源芯片并不多,但是那个UC3842接触最多也了解最多最熟悉,它广泛使用在显示器和开关电源电源电路中。到现在接触使用易电源的年数差不多2年了,也了解到TI更多的电源芯片方案。

     

    2)使用易电源的经历,建议体现对易电源产品系列革新变化的理解.


    当我看到 TI 活动页面的时候,我才知道距离第一代 LM2575HV  易电源上市已经有25年的光辉岁月的时候,我情不自禁的感叹道,易电源给工程师们带来了极大的便利和设计理念价值。我初次使用易电源LM2575HVN芯片是在去年,那时候为了一个输出纹波极低的5V微机FPGA电源项目,绞尽脑汁都没有做到完美,在各大论坛中非常巧合地看到了德州仪器第一代LM2575HV芯片,看来详细的技术文档资料之后,我豁然有了新思路。宽电压输入,最大输入电源电压高达60V,具有3.3V至37V 可调电源,低输出纹波1A的电流输出,具有TO-220,TO-263,SOIC,PDIP等多种封装类型进行实际应用选择。

     


    3)最好配上图,说说设计之后应用的情况,分享一下对易电源的感受

    虽然很早很早就有有现成的 LM7805 之类的三端稳压芯片,但是这些芯片的输出纹波较大,对FPGA的工作还是造成了一定的瓶颈。后来完全采用了 LM2575HV 芯片方案,顺利解决了 EMC 噪声纹波难题,电源质量完全胜任。有一点非常值得称赞的是那个 WEBENCH  电源设计软件了,它非常实用和好用,能直接选材,出图,出BOM,计算等功能实在是厉害,极大的减轻了工程师们的开发周期,提高了工作效率,我很喜欢,但愿一直更新并完全免费下去。我多希望哪天 WEBENCH 可以离线设计,在断网或者无网络的情况下,可以摆脱在线网络的束缚。TI 加油。  WEBENCH 雄起。

     

     


     

  • 从我使用的情况来看,我觉得国半的易电源系列很好,我从2年前开始关注易电源,并使用易列电源,好用。特点为:简化设计难度,同LDO用法一致,装配简易,噪音低,故障率极低。  建议被TI收购的元件保持,更多的中文手册,使用更简洁一些。   我在2年前开始的设计中,将原来DC-DC+LDO的方案,更改为LMZ系列的DC-DC电源,效果很好的。希望易电源越来越好

  • 光阴时间日月如梭,不知不觉中ti易电源已经25岁了,回想自己第一次接触易电源还是源于学校实验室做项目对电源有要求,说实话自己当时真不知道易电源是什么东西,貌似好高大上的感觉,不过随着后期的运用和了解有了小小的认识吧,ti也算是自己对电源认识的启蒙吧!易电源产品挺不错的!

  • 已经使用易电源2年了,蛮好用的,也是一次朋友介绍的,用了一下觉得易电源蛮好用的,觉得以后把产品的种类弄多一点!总之易电源用的性能蛮好的!!

  •        接触易电源的时间不长,最近2年才开始使用,电源模块简单易用,稳定性强,能给使用者更高的设计灵活性,以简易封装提供把控制电路、

    屏蔽式电感器、MOSFET和细小的无源组件组合为一体的解决方案。简化设计几乎完美的克服了空间问题。

  • 原来一直使用TI的TPS系列DC/DC芯片,外围器件比较多,后面转到Simple Switcher系列芯片后感觉好用多了,也好布板,EMI也好做多了。

  • 电源模块一直接触的较少,我们才开始做仪器仪表的,我们对面一组的是做电源的大神学长,感觉他们好厉害!最近比较感兴趣一个程控可变增益恒流源,不过还不知道怎么开始着手做

  • Simple Switcher很好用吗?

  • 最早接触TI易电源是08年,应用于DC-DC输出3.3V与1.8V,由于产品为高清多媒体播放器,开始DC-DC用线性的1086/1085方案,在长期出现DC-DC温度过高,后来用TPS54331替换,到后来09年接触LED产品,先后用过LM3404/3414HV,3409方案。

  • 1)使用易电源应急撤离信号系统超过5年,
    2)在研究生时用过lmz14203模块,当时使用输入为28V,输出为5V/2A,外围只需要配置7个器件就可以实现高效率的电源转换。LMZ14203 可接受 6V 到 42V 之间的输入电压轨,提供低至 0.8V 的可调且高精确度输出电压。 LMZ14203 只需 3 个外部电阻器和 4 个外部电容器即可完成电源   LMZ14203是一款具有以下保护特性的可靠且稳定耐用的设计:热关断、输入欠压闭锁、输出过压保护、短路保护、输出电流限制并允许启动至一个预偏置输出。 一个单个电阻器将开关频率调节至1Mhz。

    后来使用LMZ31707和LM5576等易电源模块,体验功能强大的同时也减少元件个数和调试困难。

    对易电源产品系列革新变化的理解。

    a)更高的集成带来更强的易用:

         同过去分离式方案相比,SIMPLE SWITCHER方案是一种集成的解决方案,它把MOS管和电感都集成在芯片内部,优势明显:把外部的元器件减少,优化了电路的设计,使用户不需考虑怎样的电感、怎样的MOS管,以及选择设置如何高的开关频率,同时在设计版图的时候也非常容易的优化。

    b)简化设计
    SIMPLE SWITCHER几个系列的产品组成,丰富了应用范围和领域。新产品在性能和尺寸上面都有很大的优势。而现在的webench设计工具有专门的选项来匹配易电源模块设计,是的开发者更多关注在电路其他功能之上,而不是去关注电源电路的设计。

    c)封装设计

        封装方面采用一种特别的引线框架设计,底部一面的焊盘完全裸露,这样做的优势是散热效果非常好,优化线路布局也变得非常容易,它产生的热能少于同级的竞争产品,对于SIMPLE SWITCHER电源模块,当环境温度达到80度的时候,还可以满负载的正常工作

    d)电磁干扰

       可以有效的减少电磁干扰,由于采用屏蔽式电感并把电感集成到内部,而且把噪音比较高的开关节点也集成在内部,在电磁波辐射测试中,不管是水平贴装还是垂直贴装,SIMPLE SWITCHER电源模块都远远低于EN55022的标准(图4)。
     


  • 毕业好几年了。5年内用TI的产品也不少于10款。质量很不错,技术支持也很好。总能跑在电源芯片的前端。只是和国内的一些芯片对比,性价比不是非常高。这也和代理商有很大关系吧。