电池组是16节磷酸铁锂串联,每节电池电量100Ah,电压3.3V,
现在利用EV2300配置bq34z100 FLASH DATA ,
配置design capacity =500mAh
design energy=26400 design energy scale=1
qmax cell0=500mAh
这样 相当于系数是200
其他是电压的配置。
这样,我在校准电流时,如果放电实际电流是20A,那么我校准值就是-100mA。但是校准时总提示 run-time error over flow!
我的疑问是:
1 在flash 配置时,是否还需要配置其他电流 电量相关的信息。例如 sleep current,taper current等。如需配置,是否应按这个200系数来配置。
2 如果我把design energyscale 设10 ,应该配置哪些东西?
3 这里design cap =500mAh,是不是太小了?
谢谢