This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS63020使能时,产生电磁干扰,导致单片机复位,求指导

Other Parts Discussed in Thread: TPS63020, TPS5430, TPS63030

我是采用TPS63020做为DC-DC使用,使用开关电源提供4V作为TPS63020输入电源(开关电源最大可输出5A电流),TPS63020输出接2欧姆的负载电阻,采用单片机控制TPS63020的EN脚,当使能EN置高时,TPS63020应该输出电压为4.9V(反馈电阻分别为280k和33k),但一旦单片机将EN置高,在TPS63020的电源输入引脚,出现干扰,干扰引起电源电压升高到6V左右,从而导致单片机复位的严重后果。

请问TI工程师,干扰由何种原因引起?是TPS63020本身就有这种干扰,还是我设计的问题,我该如何解决呢?

  • 你好,EN脚只有使能功能,除非硬件电路上有错误的连接,否则EN脚是不会影响到输出电压的大小,建议你把电路图附上来以便更深入的分析,谢谢!

  • Michael Yang:

    您好!

    EN脚是使能TPS63020。

    我的意思是TPS63020在使能的时候,不知道由于什么原因(肯定不是EN脚所引起的,而是由于使能的时候其它的原因所引起的,但我不知道是什么原因)导致TPS63020的电源电压产生干扰,难道是TPS63020的电源地和控制地没有处理好?导致TPS63020在使能的时候产生干扰?,

    另外电路肯定是没问题,因为只要我把2欧姆的负载给去掉,就没有干扰,电路一切正常。

  • Michael Yang :

    电路图也传上来了。

  • 我用的是TPS5430,也出现了类似问题。而且电源中杂波的频率正好为5430的开关频率500KHZ。并且导致电路中所有电源都出现了类似纹波。求解

  • TI的芯片个人感觉要不就是很稳定的那种,不管怎么弄,都不会出问题,要不就出现固有的问题很难解决,怎么弄都解决不了。

  • 你好,

    您是指在TPS63020空载时,单片机使能后输出电压正常,也没有出现输入电压升高的问题吗?能看一下这种情况下使能时刻输入电压和输出电压的波形吗?

    在TPS63030输出加2欧姆负载时,单片机使能后输入电压升高,那输出电压是怎样的呢?可以看看加负载时输入和输出电压的波形。

    从你的波形上看,在输入电压第二次达到约6V时就看不到开关纹波了,是否TPS63020的输出电压已经异常了?是否有换一个输入电源进行试验?

    谢谢。

  • 您好,感觉您的问题还是没有描述清楚,输出电压被干扰还是输入电压被干扰等等,希望您再重新讲一下您的问题,和提供更多的信息,谢谢

  • 我想到一个快速解决你问题的办法,就是在单片机GPIO和TPS63020芯片EN之间串接一个二极管,EN端为二极管阴极,谢谢,欢迎补充和指正。

  • 我去试试,但我想问问这么接二极管的原理是什么呢?

  • 输入电压被干扰。

  • 如果你的电源不是给单片机供电的,单片机仅提供使能信号,这种加二极管的方法应该是可以的。原理很简单,就是让电源对单片机没有影响就好了,当EN脚高于单片机GPIO电压时,两者电压差值由二极管承担,不会对单片机造成影响,谢谢。欢迎补充指正。

  • 我用的开关电源输出4V作为TPS63020的输入电源,同时也作为单片机提供电源,当单片机使能TPS63020时,TPS63020的输入电压由于某种干扰的原因,输入电压升高至6V左右,而此电压又是给单片机提供电源的,单片机的电压范围最高只有5.5V,所有6v可能导致单片机复位,在EN端加二极管而是没有解决电源干扰的问题,单片机还是会复位。

  • OK,我开始没弄清楚你的结构,现在了解了,其实单片机与TPS63020除了EN脚有联系外,他们的供电源也是同一个,那我说的方法就不行了。从你现在的描述来看,我觉得电压升高与单片机应该没什么关系,验证方法:不使用单片机,在EN脚和VINA引脚之间接一个手动开关,手动使能TPS63020,我觉得应该也会出现同样的实验现象。

  • 调试过程:(您前级电源不好测试的话)

    1、两级都在,TPS63020轻载时做下实验,看实验现象是否相同。

    1、换下前级开关电源,找个线性电源加下电(重载)看看是不是也会出现该实验现象。

    2、使用前级开关电源,去掉后级,带TPS63020等量的负载,也就是1.4欧姆的负载吧,看看实验现象。

    如果前级好测试,可以看看前级的一些关键波形。

    谢谢。