This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

求推荐一款锂电池 电源管理系统

Other Parts Discussed in Thread: BQ27411-G1

先说我一下我现在的情况,我们现在用锂电池,想实现电量的精准测量,之前用的库仑计,不能批量生产,有人推荐我一款BQ27411,这个应该是测量内阻,来实现电量检测的,手册上说要把电池的参数一些直接固话到芯片中,我想了解一下电池的参数是怎么确定?还有没有其他的成熟的方案!!!

  • BQ27411是放在电池端的电量计,如果你们的电池供应商有做过这方面的开发,那么参数学习烧录都可以由他们完成,系统厂家只需要直接读取电量信息即可。这类型的芯片目前用得广泛的有bq27541-v200。

    如果是放在主板的电量计,可以考虑bq27441或者bq27510-G3等,但是这类电量计系统厂家需要完成配置工作。

  • 首先不明白您指的批量生产时什么意思,TI 的电量计芯片都是可以批量生产的。只是批量生产的时候需要专门的第三方的量产工具,是完全可以方便的批量生产的。 电池电量计不是简单的一个硬件器件,它的工作需要根据使用的电芯配置参数。他的功能类似于MCU。也可以把他理解为一个具有特定功能的MCU。 也有其他的型号可以推荐:BQ27621

  • BQ27411是放在电池端的电量计,如果你们的电池供应商有做过这方面的开发,那么参数学习烧录都可以由他们完成,系统厂家只需要直接读取电量信息即可。这类型的芯片目前用得广泛的有bq27541-v200。如果是放在主板的电量计,可以考虑bq27441或者bq27510-G3等,但是这类电量计系统厂家需要完成配置工作。

  • 德州仪器 (TI) bq27411-G1 是一款易于配置的电量计解决方案,此解决方案用于单节串联锂离子电池组。 此器件要求最小配置,并且使用一次性可编程 (OTP) 非易失性存储器来避免系统处理器的初始化下载。

  • 电池电量的检测肯定和电池的参数关系很大。另外,随着电池的使用,电池的参数也会发生变化。可以关注一些电池SOC估计的东西

  • BQ27411电池端测量电量的,好像用I2C接口直接读取电量各种信息即可,固化程序应该有专门的厂家做这个吧?

  • 电池的参数是在电池出厂的时候就已经确定了;

    你如果想检测电池的内阻或者是其他一些参数,TI的官网上就有很多推荐的芯片!

  • 电池的参数在出厂的时候基本上都标定了,但随着时间参数会发生变化。soc估计可以解决你的问题

  • 伴随电池出厂,都会有一份规格书。写明的是该款电池的特性。关于电量一项,没有明确的写明,只会写充满电,电压是多少,内阻是多少。放完电的电压是多少,放完电的内阻没写。

     

    另外,平时也有客人要求我们提供容量与电压之间的关系,我们会提供相关测试数据给他。相信他是用电压来显示容量,这是很简单的方式,但是不精确。

     

    另外,台湾和日本客人他们会提出“油量式显示容量”,这种算是数据库的形式。这种电池,出厂前是要充放电几次,让这个数据库进行分析和学习的。因为充放电 的时候,是要带这个数据库IC的,所以大部分订单,都不是在电池厂做固化学习,而是在电子产品工厂那里。也有小部分订单,电池成品就带有数据库IC的和显 示屏,确切的说,他们不算电池,算电源了,这些就会在电池厂做固化学习。这种带数据库IC的,就很精确,但是成本就大多了。

  • 可能是要把电池的一些定性参数固化到BQ27411以实现该电池芯片的通用性,最好联系下TI的FAE吧,他们肯定会给你建议的。

  • 电池的参数是随着电池的使用而改变的,电池出厂前电池厂经过测试,得到了一些电池的参数,在电池使用初期,这些参数是比较准确可用的。

  • 如何把电池参数固定在芯片之中呢?

    需要在外部增加一个单片机或者DSP之类的器件才行吧!

    或者EEPROM器件!

  • 如何把电池参数固定在芯片之中呢?

    需要在外部增加一个单片机或者DSP之类的器件才行吧!

    或者EEPROM器件!

  • 我觉得应该是怎么把电池参数转成我们所需要的参数需要固化一个程序这个芯片里头,没弄过,还是联系下当地TI的FAE吧

  • 肯定是这样的啦,不过电池参数一直变化的,具体怎么样我也不清楚了
  • 如果想直接通过I2C就可以读取电量,最好使找有开发过电量计经验的电池厂家,一些电池厂家能够完成电量计整个开发量产流程。