UCC27323/4/5的PDF中说N/C引脚No connection: Must be grounded.,而TI的很多参考运用UCC27324的N/C脚都悬空,那么UCC27324的N/C到底是接地还是悬空呢?还有我现在想在UCC27324前级加6N137光耦隔离,6N137输出0-5V的PWM,不知道与UCC27324会不会有阻抗匹配问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
NC脚接地还可以增加芯片的焊接稳定度。理论上来说这种NC脚是可接可不接的,但是如果特别提出,最好follow datasheet,谢谢。
我觉得光耦和驱动芯片配对使用时,最好考虑下驱动芯片的最低高电平和最高低电平的大小与光耦输出是否匹配。我师弟就遇到类似的问题,光耦产生的PWM驱动芯片识别为恒高(这个可以通过调节光耦的电阻来修正,一般不会有问题,如果有需要我再仔细解释)。谢谢。