This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

UCC27322的AGND与PGND的处理

Other Parts Discussed in Thread: UCC27322

请问UCC27322的AGND与PGND是否需要连在一起?实际电路中连在一起是否会有问题?TI的例程中,好像两个是分开的,没有连在一起,但是手册中怎么建议相连呢?我在实际电路中遇到了此问题,这个片子老是会烧,请各位大侠帮忙回答下哦,谢谢

  • 可以连在一起,我觉得片子烧跟这个脚的关系倒是不是很大,你需要先找到烧坏驱动芯片的原因。

  • 我的功率是5kw,我看你们TI 300W以上就没有再连在一起了,这个功率等级的,连在一起也不用有影响嘛?

  • 可以问一下,你的担心是什么吗?是怕功率地对控制地产生干扰吗?

  • 是的,担心功率地那边对控制地造成影响,现在芯片坏的现象是电源对地短路,但是MOS没有问题。我的做法参照TI的方式,功率地与控制地分开,并没有相连,所以我担心若是我将两个地连在一起,是否会影响更大?

  • 开关管驱动电压是否有震荡造成电压过高,有没有靠近芯片放一个解耦电容。

  • 我在电源对AGND放了一个,但是电源对PGND没有放置,我看TI3000W的也只在电源对AGND的放了一个,我也打算在电源与PGND之间放,但是这样相当于将电源与功率部分也进行了耦合,

  • 当然我监控过其在运行中的电源波动,应该不至于,手册是推荐在VDD与PGND之间加个电容,但是你们样例中也是没在这个地方加的,我没加的原因在上面说了

  • 您好,您的变换器工作过程中驱动波形没有电压尖峰吗?您监控时电压测得多大。我以前倒是没遇到驱动芯片烧坏的情况,最多就是芯片有些温度,鉴于您用的2系列的产品,应该不是过温了。

  • 芯片供电电压波动是mv级的,最大也就100mV这样,我的供电电压是12.85V,

  • 谢谢,驱动波形当时只是看了下,至于尖峰电压可能当时没有关注到,我再看下,是不是这个原因引起的,若是这个原因的话,那我是否就得再VDD与PGND之间加个电容呢?还是增大VDD与AGND之间的容值?

  • 你先看看是不是这个原因吧,我觉得在mos GS两端接一个15V的TVS管会有些作用,可以通过增大驱动电阻来减小dv/dt(可能会增大开关损耗),你先找到原因吧,记得反馈下试验情况,谢谢。

  • 好的,我用您的方法今天试试,图为两个芯片的驱动波形,后一个波形是没有坏的驱动芯片输出的,前一个是经常坏的那个芯片输出的,我觉得区别不是太大。这里有一点不是太明白,我供电电压大概为12.9V这样,但是我测出的驱动输出波形幅值又15V,这个不是太清楚是怎么回事,以前好像没遇到过这样的现象,可否帮忙解答下,谢谢

  • 你好,是不是探头和示波器没有较零,因为你的低电平也有2.5V左右,减一下就对了。感觉你是交错并联吧,你单路开有没有好些,你可以也试着增大一点驱动电阻看看,会不会好一些。

  • 你好:

    AGND与PGND在PCB上单点连接,连接点尽量在芯片的底部位置,保证连接点阻抗尽可能低。

  • 您好,问题已经解决,在VDD与PGND之间加了一个电容,效果好多了,现在芯片已经不坏了,但是看驱动波形,感觉还有点小的尖峰,不过我不确定是不是从探头引入的干扰,要是量产的话,可以按您说的,在那加一个TVS钳位。至于增加驱动电阻,可能会影响效率吧?

  • 您好,问题已经解决,在VDD与PGND之间加了一个电容,效果好多了,现在芯片已经不坏了,但是看驱动波形,感觉还有点小的尖峰,不过我不确定是不是从探头引入的干扰,要是量产的话,可以按您说的,在那加一个TVS钳位。至于增加驱动电阻,可能会影响效率吧?

  • 您好,我对这两个地可以连在一起一直不太明白,一个是功率侧的地,一个是控制侧的地,若是直接相连,那么功率侧的干扰可能会耦合到控制侧来,要是做大功率,如7-8kw这样,会不会有问题?我现在的做法还是不将他们相连,我看你们TI的再大功率的做法也是如此。可否帮忙解释下,谢谢

  • 你好,在不隔离电源中,功率地和信号地的直流电位是相同的,所以可以连接在一起,但是必须只在一点处连接,通常会选择控制芯片的GND或者输出电容接地的管脚附近。这样做可以避免功率电流通过信号地回流(因为单点连接,功率电流通过信号地无法回流至输入端功率地),这样信号地中不会有功率电流,也就能够减少干扰。

    在隔离电源中,两个地是有可能不接的。

  • 如果不连的话会有什么问题嘛?我在实际应用中没有相连,不过用着也看不出问题,另外你们的样例应用中也没有连啊?这个片子要求AGND与PGND相连,我可否理解为,实际其VDD的供电时来自同一个,并不是隔离的,那么实际驱动侧的供电需要有一个比较小的回流路径,那么实际是为驱动输出侧提供了一个阻抗很小的回流路径,不知是不是这个意思,谢谢

  • 补充下,当然这个是通过PGND回流至输入端功率地的,不会通过AGND那边进入控制端,不知这样理解对不对?

  • 补充下,当然会从PGND回流至输入端功率地,不会从AGND进入控制测,不知这样理解对不对,谢谢

  • VDD与GND之间需要加解耦电容来提供瞬间的驱动电流,之前看错了以为您加了,原来您不是在PGND处加的,不好意思(PGND端电容一般比AGND端要大)。

    此处的电压尖峰应该不是探头引入的,我以前做实验也遇到过(差分探头测量)这是ds电压变化影响GS电压的情况。

    TVS 我以前在学校经常加一个,加的原因主要是怕GS电压太高损坏MOS,直接并联在MOSFET 的GS两端,如果您的驱动电压尖峰开关管可以承受不加也是可以的。

    增加驱动电阻会增加变换器的开关损耗,从而影响效率。好处是可以减小Vds电压尖峰,EMI也会好些。(看你需求是什么,case by case),这里您的问题如果解决了,也可以不做调整,后期如果有问题,再考虑。

  • 你好:

    隔离的含义是指电路两边不存在电气上的连接,但可能存在磁耦合(变压器)或者光耦合(光耦),所以这个芯片本身肯定是不隔离的。在非隔离电源中,AGND和PGND之间的直流电位是一样的,不管是通过0欧电阻还是短路连接,如果在驱动芯片上没有连接,在其他位置也会有连接。

    正如你所说,驱动输出的峰值电流很大,为了给驱动输出提供较小的低阻抗电流回路,在VDD与PGND之间需要跨接一个电容,以补充驱动瞬间的电流。