This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

【原创】UCC28810 PMP4501 典型应用



      PMP4501 是一款采用 PFC 的隔离式离线交流转直流 LED 电流驱动器,非常适用于诸如商业设施照明以及一般性隔离式 LED 驱动器等应用领域。PMP4501 是一款单级反向 PFC 换器,输入电压范围介于 180V 到 265VAC之间时可提供高达 34W 的功率,同时输出电压范围介于 10V 到 48V 之间时,恒定输出电流为 700mA,误差 ±2%。 

    PMP4501 可以实施 LED 串的二次侧电流控制。过压保护可在开串 ( openstring)条件下防止输出危险的高电压。电流感应放大器可显著降低检测电阻的功耗,从而提升总体效率。运算放大器的内部参考电压可根据输出功率和输入电压实现优异的 LED 电流调整。PMP4501 可实现极高的效率(峰值 90%)、电源密度及功率因数。参考设计能够在 LED 串开路或者短路的情况下提供保护,而且控制级的设计简明扼要,功能稳健。