This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS54335如何在1MHZ或更高开关频率下工作

各位大虾:

      本设计中使用了TPS54335做3A5v电源但它的推荐开关频率是340KZH,想缩小单板体积,升高它的开关频率到1MHZ或更高.那位大虾给个成熟的电感及

周边器件的选择参考。谢谢!

TI的网上dcdc网上设计软件进不去,我可以登录ti网站,但进入上dcdc网上设计老是报错。

 

 

 

  • Hi

       TPS54336才是340kHz, TPS54335是频率可设置的,请将你的参数,如输入电压告诉我? 我通过webench提供设计给你, 例如

      

       电感选择4A饱和电流以上就可:

       

       需要说明的是,频率越高,相对效率是会要降低的。其实选择600kHz,电感选择6.8uF会更加好一点, 电感封装应该差不了多少。

  • 谢谢您的答复.

    我具体的需求是:

    输入电压-12V

    输出电压-5V

    实际工作电流1A,取余量到1.5或2A(需要长期工作所以取余量较大)

    效率到不是第一位考虑的问题,因为结构高度有限,电感高度必须限制在3MM或3mm以下;

    因此请教,能否用多高的开关频率和电感。

    谢谢!

     

     

  • 你好,

    你可以选用TPS54335,调整RT pin上的电阻Rrt来设置开关频率。

    根据data sheet 11页上的公式,Rrt(kOhm)=55300xFsw(kHz)^-1.025,当Rrt=46.5k时,开关频率能达到1MHz。TPS54335的最大开关频率可达1.5MHz。

    感量在6.8uH和10uH之间,而高度又低于3mm的电感可以在webench里找到不少,比如CDRH6D28NP-100NC。你可以参考附件的电路图和BOM表。

    谢谢!

     

    webench_design_TPS54335.pdf
  • 这个IC的频率是可以调节的,你可以参考一下datasheet。里面有详细的计算公式。

    另外,你的开关频率提高了,体积是会变小,但是开关损耗会增大,MOSFET和电感的发热量会更大。需要折衷考虑,

    一般不建议使用这么高的频率。最好采用多相交错拓扑。

  • 可选用TPS54335,调整RT pin上的电阻Rrt来设置开关频率。Rrt(kOhm)=55300xFsw(kHz)^-1.025,当Rrt=46.5k时,开关频率能达到1MHz。TPS54335的最大开关频率可达1.5MHz。能够满足你的需求的。

  • 我用WEBENCh给你设计了两个方案,开关频率都是1.353MHz的,满足你的要求:

  • 不建议使用这么高的频率。最好采用多相交错拓扑。这样更方便。。

  • 我最近也在用这个芯片。这个芯片的内部误差放大器的补偿到底应该怎么算,特别是那个电阻,用PDF上的公式算出来不行~!~谢谢

  • 您好,我公司专营TI,TPS54335ADDAR.这个是我们的主打芯片之一,价格非常优势,如果有需求,请加我QQ.或者电话联系 130 4942 9391 QQ:2444764570

    千喜国际电子有限公司.张先生,

x 出现错误。请重试或与管理员联系。