This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位大虾:
本设计中使用了TPS54335做3A5v电源但它的推荐开关频率是340KZH,想缩小单板体积,升高它的开关频率到1MHZ或更高.那位大虾给个成熟的电感及
周边器件的选择参考。谢谢!
TI的网上dcdc网上设计软件进不去,我可以登录ti网站,但进入上dcdc网上设计老是报错。
谢谢您的答复.
我具体的需求是:
输入电压-12V
输出电压-5V
实际工作电流1A,取余量到1.5或2A(需要长期工作所以取余量较大)
效率到不是第一位考虑的问题,因为结构高度有限,电感高度必须限制在3MM或3mm以下;
因此请教,能否用多高的开关频率和电感。
谢谢!
你好,
你可以选用TPS54335,调整RT pin上的电阻Rrt来设置开关频率。
根据data sheet 11页上的公式,Rrt(kOhm)=55300xFsw(kHz)^-1.025,当Rrt=46.5k时,开关频率能达到1MHz。TPS54335的最大开关频率可达1.5MHz。
感量在6.8uH和10uH之间,而高度又低于3mm的电感可以在webench里找到不少,比如CDRH6D28NP-100NC。你可以参考附件的电路图和BOM表。
谢谢!
我最近也在用这个芯片。这个芯片的内部误差放大器的补偿到底应该怎么算,特别是那个电阻,用PDF上的公式算出来不行~!~谢谢