This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于电源转换芯片输出的电压纹波



请问下降压芯片盒升压芯片的输出的电压纹波怎么算??、我的理解是有纹波 但是用电容减少纹波??但是我看到你们的TI的电源设计视频说电源纹波=电容的纹波电流*电容ESR + 电容的ESL产生的纹波 + 输出电容的纹波? 就那下图说  输出的DVDD1.2V电压的纹波怎么算啊??

  • 视频中讲到了,用电容的寄生参数计算纹波。因此;前提是要有寄生参数,光标个理想电容值是不够的。

    不同工艺及制造商的产品,差异很大的。

  • 纹波是很难准确计算的,因为分布参数基本无法准确计量,我们只能是根据自己要设计的纹波电压,去估算需要的电容的ESR,从而选择合适的电容。

  • 这样算出来的只是大概的值,实际中还要考虑布板,输入电压纯净度,电容的质量等

  • 加个负载电阻,通过负载电流来选电阻,用示波器探头的弹簧接法,测试即可

  • 计算需要知道esr erl 而且要具体到具体型号的参数,不同厂家相同容量的电容的具体寄生参数会有很大的差异

  • 输出电容的纹波是根据什么来计算出来的

  • HUALONG TANG 说:

    输出电容的纹波是根据什么来计算出来的

    输出电容的纹波可以这样计算,纹波电流*电容ESR,纹波电流与开关频率、负载等都有关系

  • 你可以参考一下这个文档 http://wenku.baidu.com/view/f6da76a8284ac850ad024223.html

  • 纹波是很难准确计算的,因为分布参数基本无法准确计量,我们只能是根据自己要设计的纹波电压,去估算需要的电容的ESR,从而选择合适的电容。

    抵制纹波电压的方法,常见的有以下几种:
      1、在成本、体积允许的情况下,尽可能采用全波或三相全波整流电路;
      2、加大滤波电路中电容容量,条件许可时使用效果更好的LC滤波电路;
      3、使用效果好的稳压电路,对纹波抑制要求很高的地方使用模拟稳压电源而不使用开关电源
      4、合理布线。

    纹波的电压测量:

    可以先用示波器将整个波形捕获,然后将关心的纹波部分放大来观察和测量(自动测量或光标测量均可),同时还要利用示波器的FFT功能从频域进行分析。 
      1. 最大纹波电压。 
      在额定输出电压和负载电流下,输出电压的纹波(包括噪声)的绝对值的大小,通常以峰峰值或有效值表示。 
      2. 纹波系数Y(%)。 
      在额定负载电流下,输出纹波电压的有效值Urms与输出直流电压Uo之比,既y=Umrs/Uo x100% 
      3. 纹波电压抑制比。 
      在规定的纹波频率(例如50HZ)下,输入电压中的纹波电压Ui~与输出电压中的纹波电压Uo~之比,即: 
      纹波电压抑制比=Ui~/Uo~ 。 
      这里声明一下:噪声不同于纹波。纹波是出现在输出端子间的一种与输入频率和开关频率同步的成分,用峰-峰(peak to peak)值表示,一般在输出电压的0.5%以下;噪声是出现在输出端子间的纹波以外的一种高频成分,也用峰-峰(peak to peak)值表示,一般在输出电压的1%左右。纹波噪声是二者的合成,用峰-峰(peak to peak)值表示,一般在输出电压的2%以下

  • 我将2节电池电压3V升压到3.3V,,那纹波中有3种啊,有尖峰纹波,这个是浪涌形成的吗?还有开关频率纹波这个是怎么产生的啊?还有低频纹波,这个是噪声的纹波吗?

  • 有问题尽量发在首贴里或者单独开贴,你这样问,不一定有人能看到。

    浪涌估计不大可能有。开关管工作会产生频率干扰,并产生协波影响直流电压的稳定度。也就是交流信号叠加到了直流输出上,这些都可以通过调试加滤波电路减弱其影响,完全消除估计不可能。计算这个东西估计意义也不大。

  • 首贴和 单独贴什么意思啊?

  • 可以编辑帖子,把问题放一起,人家回答起来方便,在回帖里说,注意到的人少。

  • 大家说的很详细了,很有用啊。