请问下降压芯片盒升压芯片的输出的电压纹波怎么算??、我的理解是有纹波 但是用电容减少纹波??但是我看到你们的TI的电源设计视频说电源纹波=电容的纹波电流*电容ESR + 电容的ESL产生的纹波 + 输出电容的纹波? 就那下图说 输出的DVDD1.2V电压的纹波怎么算啊??
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
纹波是很难准确计算的,因为分布参数基本无法准确计量,我们只能是根据自己要设计的纹波电压,去估算需要的电容的ESR,从而选择合适的电容。
抵制纹波电压的方法,常见的有以下几种:
1、在成本、体积允许的情况下,尽可能采用全波或三相全波整流电路;
2、加大滤波电路中电容容量,条件许可时使用效果更好的LC滤波电路;
3、使用效果好的稳压电路,对纹波抑制要求很高的地方使用模拟稳压电源而不使用开关电源;
4、合理布线。
纹波的电压测量:
可以先用示波器将整个波形捕获,然后将关心的纹波部分放大来观察和测量(自动测量或光标测量均可),同时还要利用示波器的FFT功能从频域进行分析。
1. 最大纹波电压。
在额定输出电压和负载电流下,输出电压的纹波(包括噪声)的绝对值的大小,通常以峰峰值或有效值表示。
2. 纹波系数Y(%)。
在额定负载电流下,输出纹波电压的有效值Urms与输出直流电压Uo之比,既y=Umrs/Uo x100%
3. 纹波电压抑制比。
在规定的纹波频率(例如50HZ)下,输入电压中的纹波电压Ui~与输出电压中的纹波电压Uo~之比,即:
纹波电压抑制比=Ui~/Uo~ 。
这里声明一下:噪声不同于纹波。纹波是出现在输出端子间的一种与输入频率和开关频率同步的成分,用峰-峰(peak to peak)值表示,一般在输出电压的0.5%以下;噪声是出现在输出端子间的纹波以外的一种高频成分,也用峰-峰(peak to peak)值表示,一般在输出电压的1%左右。纹波噪声是二者的合成,用峰-峰(peak to peak)值表示,一般在输出电压的2%以下
我将2节电池电压3V升压到3.3V,,那纹波中有3种啊,有尖峰纹波,这个是浪涌形成的吗?还有开关频率纹波这个是怎么产生的啊?还有低频纹波,这个是噪声的纹波吗?
有问题尽量发在首贴里或者单独开贴,你这样问,不一定有人能看到。
浪涌估计不大可能有。开关管工作会产生频率干扰,并产生协波影响直流电压的稳定度。也就是交流信号叠加到了直流输出上,这些都可以通过调试加滤波电路减弱其影响,完全消除估计不可能。计算这个东西估计意义也不大。
可以编辑帖子,把问题放一起,人家回答起来方便,在回帖里说,注意到的人少。