This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS5430DDA的电源转换内耗

Other Parts Discussed in Thread: TPS54328

最近用TPS5430DDA做了一款12V转5V的电源模块,采用的是PDF推荐的转换电路,接入电路测试,用万用表测得5V的电流为0.31A,再测了12V电源的电流为0.17A,如此说来这个电源模块的内耗为12*0.17-5*0.31=0.49W,将近0.5W的是否正常,或者是否有降低电源内耗的方法。

  • IC工作自身需要消耗一些功率,这部分功率是固定的,所以输出功率越小,相应的效率就越低,你目前电流才0.3A,效率在75%左右,也算相对正常,如果还想减小损耗,可以考虑同步续流的BUCK芯片。

  • 哪款万用表?是外接法还是内接法?芯片是否热?

  • 你好,

    PDF中的电路是按照3A电流设计的,0.31A的效率是76%也算合理。你可以尝试使用webench来设计你的电路,设定你需要的电流电压参数,参考它的BOM表选取合适的元件。

    除了可以考虑降低开关频率之外,电感和二极管的选型也会影响效率。你可以尝试使用Vfd较低的二极管和内阻较低的电感来比较一下。

    谢谢!

  • 0.31A负载情况下效率达到了75%,这个是在设计范围内的,这个没问题。

    降低损耗的方法有降低开关频率,但是5430是定频的,所以你需要换颗IC,比如TPS54328,带轻载高效模式。

    或者增加电感量及降低电感DCR。

  • 你可以尝试测量在你需要的最大电流下的功率损耗,看这个损耗能不能接受。

  • 楼主,buck电路的损耗,除了芯片本身的之外,还有很多其他的损耗。刚刚使用webench运行了一下,在输入12V,输出5V 0.31A时,芯片损耗大概0.1W,跟你计算的有一定差距,buck电路的损耗,输入电容的等效串联电容ESR上有损耗,MOS管集成在芯片内部不说,还有续流二极管的正向导通损耗,如果电路工作在连续模式,还会有反向恢复损耗,电感的直流等效电阻DCR上会有损耗,输出电容的ESR也有损耗,因此楼主可以从这几个方面入手,选取ESR小的输入输出电容,选择正向压降低,结电容小的二极管,选择DCR小的电感。再试一下。

  • 你可以尝试使用webench来设计你的电路,设定你需要的电流电压参数,参考它的BOM表选取合适的元件。这个在线软件设计工具很强大的。。

    除了可以考虑降低开关频率之外,电感和二极管的选型也会影响效率。你可以尝试使用Vfd较低的二极管和内阻较低的电感来比较一下。

  • 效率=(5*0.31)/(12*0.17)=76%。

    请问你这个参数是设计的满载吗?如果是设计的满载的话,效率就有点太低了。

    另外tps5430dda,具有5.5V至36V输入的3A降压转换器,你的输出只有0.31A效率还这么第,是有点问题的。

  • 降低电源内部损耗有很多方法,首先你应该线做功率损耗分析,先计算一下哪里损耗最大,然后根据结果数据进行有针对性的优化,这样可以大大提高效率。

     

  • 功率损耗主要是MOSFET,DIODE,INDUCTOR上面的损耗。

    MOSFET损耗主要包括开关损耗和导通损耗,

    DIODE损耗主要包括静态损耗和动态损耗

    INDUCTOR损耗主要包括铜线损耗和磁芯损耗。

    电容损耗主要包括ESR损耗。

    另外还有PCB布线以及寄生损耗等等。

  • 你好,推荐你使用我们的WEBENCH设计工具,可以根据你的输入输出要求,以及对体积、效率和价格的权衡之后选择最优的设计方案。

    http://webench.ti.com/webench5/power/webench5.cgi?VinMin=10.80&VinMax=13.20&O1V=5.00&O1I=1.00&base_pn=TPS5430&AppType=None&op_TA=30&lang_chosen=en_US&optfactor=5

    这是在12V输入,5V1A输出的情况下得到的效率可以达到93%的设计方案。

     

  • yu liu5 说:

    最近用TPS5430DDA做了一款12V转5V的电源模块,采用的是PDF推荐的转换电路,接入电路测试,用万用表测得5V的电流为0.31A,再测了12V电源的电流为0.17A,如此说来这个电源模块的内耗为12*0.17-5*0.31=0.49W,将近0.5W的是否正常,或者是否有降低电源内耗的方法。

    这些内耗都是有去向的,能量不可能白白产生,空载功耗这么大,你可以让机器工作一段时间,摸摸哪些地方发热量比较大,那么问题一般就出在哪个地方。