那个Tfault与Tsd 到底什么关系啊??还有有Ifault还要有Imax?? 还有IMON是不是在输出3V下可以不用这个引脚啊??
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
那个Tfault与Tsd 到底什么关系啊??还有有Ifault还要有Imax?? 还有IMON是不是在输出3V下可以不用这个引脚啊??
你好,
那个Tfault与Tsd 到底什么关系啊??
Tfault是给CT的充电计时器;Tsd是在自动重启模式中才有的,CT的放电计时器;可以把Tfault理解成on-time,Tsd理解成off-time,on-time/off-time大约是3.7%。具体数值可以参考data sheet20页的表格。
还有有Ifault还要有Imax??
IMAX设置限流点,输出电流大于IFLT小于IMAX的时候,输出是不会马上被切断的。这样的好处是允许负载有短暂的浪涌,又不会影响正常运作。
如果电流在CT设置的时间内还没有减少到IFLT或者超过了IMAX,输出就会被切断。
还有IMON是不是在输出3V下可以不用这个引脚啊??
是的,IMON的输出只有在输出大于3V才准确。
谢谢!
哦,我输入是3V,输出也差不多3V,我要的正常电流时0.8A,,最大不能超过1.3A,, 这个款芯片可以用吗???
如果你只是需要过流和过压保护,可以考虑看看TPS25200。他的输入(2.5V-6.5V)输出(2.5V-5.4V)以及电流范围(0.085A-2.5A)会更适合你这个应用。
在TPS25200中,Falut这个引脚怎么接啊?我不理解这句话“Connect FAULT with a pull up resistor to a low voltage I/O rail ”,是不是说要上拉电阻接到一个低电平就是逻辑“0”的I/O引脚啊。
Fault引脚功能是不是给设备发送故障错误信号报告的功能啊? 怎么接啊?? 我不需要他发送错误报告是不是可以不用啊?
Fault这个脚的工作原理是,当有过压/过流/过温现象发生的时候,fault脚内的mos管开通,fault被下拉到低电平,即逻辑'0'。所以平时正常工作的时候,fault是被一个上拉电阻拉到高电平。规格书里面的意思是,因为fault脚的电压范围是-0.3V到7V,所以叫你接到一个低压的I/O引脚,以免损坏芯片。
fault脚的功能是发送故障信号,如果你不需要这个功能可以把这个脚接地。那么这个芯片就只有保护功能,没有警告功能了。
我还有疑惑,就是这个引脚,我也可以接上拉电阻到Vin啊啊 ;它要是接DSP的I/O引脚时候是不是正常情况下给DSP一个高电平信号,要是出现短路就给低电平信号啊》??求解啊
如果你的Vin不会超过7V,就可以这么接。后面的理解没有错,出现故障的时候fault会被拉低。