请问能不能将3V的直流电升压成正负18V双输出的直流电,输出端电流至少0.1A,效率尽可能的高,请问有什么芯片可以实现这样的功能?能附上相关电路更好。麻烦啦~
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
变压器传输的是交流量,你可以理解变压器原边把DC转为AC,变压器副边把AC转为DC。
变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。
变压器传输的是交流量,你可以理解变压器原边把DC转为AC,变压器副边把AC转为DC。如果这方面不是很理解的话,现在也有DC-DC的转换器的。。
您好
1.flyback电路,通常的boost控制器可以用于设计flyback电路,结构比较复杂
2.使用两个变换器,一个boost升压,一个buck-boost用于反压。
3.使用我们特有的flybuck电路,参考TPS55010的芯片手册,设计和普通的buck电路一样,只不过在buck电路电感上再加两个线圈就可以实现+-18V输出。相比前两种方法,结构简单,易于使用,并且体积还可以做小。
谢谢。
TPS55010一般建议功率限制在2W以内,我看了下你的功率>3.6W,所以稳妥起见,还是考虑flyback电路好点。
Frank 1 说:TPS55010一般建议功率限制在2W以内,我看了下你的功率>3.6W,所以稳妥起见,还是考虑flyback电路好点。
最好的方案还是反激或者正激。当然反激是最合适的,体积最小,正激的体积稍微大一些。