This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于3V至正负18V的DC-DC升压模块

Other Parts Discussed in Thread: TPS55330, TPS55010

请问能不能将3V的直流电升压成正负18V双输出的直流电,输出端电流至少0.1A,效率尽可能的高,请问有什么芯片可以实现这样的功能?能附上相关电路更好。麻烦啦~

  • 反激拓扑的功率IC都可以用。用变压器可以轻易实现双路甚至多路输出。建议查看TPS55330,这个IC足够用了。

  • 请问变压器不是实现交流电的电压变换的么?如何实现DC-DC的电压变换呢?
  • ye huan Li 说:
    请问变压器不是实现交流电的电压变换的么?如何实现DC-DC的电压变换呢?

    在开关电源里,变压器实现的电能传输,直流信号经过斩波之后有交流成分,经变压器能量传输,通过匝比实现电平转换,再滤波成直流

  • 变压器传输的是交流量,你可以理解变压器原边把DC转为AC,变压器副边把AC转为DC。

  • 变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。
    变压器传输的是交流量,你可以理解变压器原边把DC转为AC,变压器副边把AC转为DC。如果这方面不是很理解的话,现在也有DC-DC的转换器的。。

  • 像这个升压比比较高的话用反激还是比较适合的,传统的boost电路升压比很难做这么高,况且要输出正负电压就很困难。关于变压器的问题建议还是看看电力电子技术这本书吧

  • 像这个升压比比较高的话用反激还是比较适合的,传统的boost电路升压比很难做这么高,况且要输出正负电压就很困难。关于变压器的问题建议还是看看电力电子技术这本书吧

  • 您好

    1.flyback电路,通常的boost控制器可以用于设计flyback电路,结构比较复杂

    2.使用两个变换器,一个boost升压,一个buck-boost用于反压。

    3.使用我们特有的flybuck电路,参考TPS55010的芯片手册,设计和普通的buck电路一样,只不过在buck电路电感上再加两个线圈就可以实现+-18V输出。相比前两种方法,结构简单,易于使用,并且体积还可以做小。

    谢谢。

  • TPS55010一般建议功率限制在2W以内,我看了下你的功率>3.6W,所以稳妥起见,还是考虑flyback电路好点。

  • 将3V的直流电升压成正负18V双输出的直流电,有两类方案:

    1:采用变压器方案:优点:方便快捷,电路简单。缺点:需变压器起,体积大

    2:采用boost+inverting方案:有点:体积小。缺点:需要两个控制IC。

  • 强烈建议采用反激拓扑,电路简单,很随意产生多路正负电压输出。

    但是效率不是很高。估计应该在70%-80%之间。

  • nj_aaun 说:

    请问变压器不是实现交流电的电压变换的么?如何实现DC-DC的电压变换呢?

    在开关电源里,变压器实现的电能传输,直流信号经过斩波之后有交流成分,经变压器能量传输,通过匝比实现电平转换,再滤波成直流

    [/quote]

    变压器确实是AC-AC之间的变换,但是我们可以通过整流和滤波来实现DC-AC-AC-DC=DC-DC的变换。正激类的拓扑都是这样的工作原理。

  • Frank 1 说:

    TPS55010一般建议功率限制在2W以内,我看了下你的功率>3.6W,所以稳妥起见,还是考虑flyback电路好点。

    最好的方案还是反激或者正激。当然反激是最合适的,体积最小,正激的体积稍微大一些。