This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DC-DC电源

Other Parts Discussed in Thread: INA209, TPS54620, LM25117

在2欧姆负载上,

(1)输出电压不超过5V,不低于1V;

(2)在输出电压为5V时,尽可能减小输出电压纹波;

(3)在输出电压为5V时,DC-DC电源效率应大于85%;并尽可能提高效率;

加入单片机控制。在2欧姆负载上,实现输出电压灵活可调,

(1) 通过按键改变输出电压,以1V为步进,从5V输出,降低为1V输出;

(2) 在1V输出电压下,尽可能提高DC-DC电源的效率;

(3) 更换负载电阻为500欧,调节输出电压为5V,尽可能提高电源的效率;

可以给我一个思路吗?

  • 啥电源输入?需要通讯吗?

  • 你好,

    用INA209可以检测你输出的电压和电流值,这些值可以通过MCU判断出负载情况。

    (1) 通过���键改变输出电压,以1V为步进,从5V输出,降低为1V输出;

                            改变电压的方法是,MCU根据按键和INA209检测到输出的情况控制一个DAC101的输出,这个输出通过一个电阻接到开关电源的FB点。输出电压和DAC的电压关系满足这一点的电流恒定定理。

    (2) 在1V输出电压下,尽可能提高DC-DC电源的效率;

                           MCU根据INA209检测到输出电压为1V时,输出一个较低的频率同步开关电源的开关频率,这样频率降低了,效率就高了。

    (3) 更换负载电阻为500欧,调节输出电压为5V,尽可能提高电源的效率;

                           MCU根据INA209检测到的电压电流值计算出负载大小,如果为500ohm,则通过DAC调整输出为5V。

    开关电源芯片推荐参考电平低得可以同步的tps54620或者LM25117这种。

  • 1,电路的架构 buck?

    2.电压控制模式

    3.采用单片adc模拟反馈电压给控制芯片的比较器端口

    4.提高效率需要从你的开关平率,电感大小  以及拓扑结构去综合考虑

  • 提高效率得做到电感的温升在常温下不超过10就损耗最小

  • INA209可以检测你输出的电压和电流值,这些值可以通过MCU判断出负载情况。

    (1) 通过改变输出电压,以1V为步进,从5V输出,降低为1V输出;

                            改变电压的方法是,MCU根据按键和INA209检测到输出的情况控制一个DAC101的输出,这个输出通过一个电阻接到开关电源的FB点。输出电压和DAC的电压关系满足这一点的电流恒定定理。

    (2) 在1V输出电压下,尽可能提高DC-DC电源的效率;

                           MCU根据INA209检测到输出电压为1V时,输出一个较低的频率同步开关电源的开关频率,这样频率降低了,效率就高了。

    (3) 更换负载电阻为500欧,调节输出电压为5V,尽可能提高电源的效率;

                           MCU根据INA209检测到的电压电流值计算出负载大小,如果为500ohm,则通过DAC调整输出为5V。

    开关电源芯片推荐参考电平低得可以同步的tps54620或者LM25117这种。

  • 可以选择做一个简单的闭环控制,用单片机输出一个需要的da值,进行比较控制,精度要求不是高的话,这样应该就可以啦。

  • 你可以采用单片机作为控制器,用ADC作为反馈采样,单片机的定时器输出PWM来驱动MOSFET进行开关。

    这样所有的输出参数都可以通过单片机的程序来进行调节哦。

  • 可以选择压降小的提高效率问题,你的其他效率需要用单片机实现!