This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[問題]關於PFC IC 挑選

Other Parts Discussed in Thread: UC3854

想學做PFC 但是不知道如何做起 .公司沒POWER部門可以學所以嗯.不知道如何下手

想請問 PFC 輸出只能升壓嗎? 有降壓式的PFC嗎?

關於 PFC IC在挑選時看到了這個參數Spce Featureu有Average Current Mode & Interleaved OVP Transition Maode Control

這些差異性在哪裡?應用的區分是?

  • 最简单的办法是申请或购买块TI的演示板,按演示板数据表测量各点电压电流及波形。安全且快捷。

    熟悉后;还可以按自己想法修改参数。

  • PFC是功率因素校正,输出既可以是升压的,又可以是降压的。

  • 最简单的办法就是用现成的产品测试了,购买演示版是不错的选择。这之前你最好了解下PFC,目前BOOST升压PFC,BUCK降压类型的PFC都很普遍。其控制方式也很多种,小功率的DCM,CRM,,中大功率的CCM,以及交错模式。电压模式,峰值电流模式,平均电流模式,等等,用的都很普遍了,看哪个是你所需要的。

  • 最简单的办法就是用现成的产品测试了,购买演示版是不错的选择。这之前你最好了解下PFC,目前BOOST升压PFC,BUCK降压类型的PFC都很普遍。其控制方式也很多种,小功率的DCM,CRM,,中大功率的CCM,以及交错模式。电压模式,峰值电流模式,平均电流模式,等等,用的都很普遍了,看哪个是你所需要的。

  • 可以先在仿真环境下熟悉一下原理,比实际上电要效率高,还安全,因为pfc有高压

  • PFC是功率因素校正,输出既可以是升压的,又可以是降压的。

    这个参数一些芯片手册里都有详细介绍吧。。

  • 弱弱的問 一下

    小功率的DCM,CRM,,中大功率的CCM,以及交错模式。

    一般認知 小功率 範圍是?中大功率範圍是?

  • 也没有很明确的划分,大概的范围可认识,300W以下是小功率,300-1000W为中等功率,再往上就是大功率了,可以根据实际情况做调整

  • Jaber Chan 说:

    想請問 PFC 輸出只能升壓嗎? 有降壓式的PFC嗎?

    PFC大多是都是boost和flyback的。降压式可以用flyback。

     

    Jaber Chan 说:

    關於 PFC IC在挑選時看到了這個參數Spce Featureu有Average Current Mode & Interleaved OVP Transition Maode Control

    這些��異性在哪裡?應用的區分是?

    PFC有很多种分类,小功率使用临界模式,大功率使用平均电流模式。

  • PFC还有比较常用的BUCK拓扑的,是属于降压非隔离类型的。在高压输入方面。现在应用比较广了。

  • 你说的应该是有源PFC吧,一下都是针对大功率的PFC

    最常用的PFC拓扑是boost升压模式,可以做到0.98,一般用在大电压,而buck模式的PFC也是有的,一般用在大电流场合,比如说特斯拉给他的汽车充电,电流达到了400A,我猜想肯定是buck型PFC了

    那么你是想搞单相的还是三相的呢?当然三相的PFC就更难了,上例就是

    建议你先从简单的boost模式的PFC入手吧,借助仿真软件先熟悉熟悉吧,简单,其实就是两个环,一个电压环一个电流环,将电压环作为电流环的参考,取输入电压,根据公式AB/C,调节电感电流与输入电压角度无相移且正弦(输入相电压就是正弦嘛)

    IC方面,可以先从简单的入手,比如说TI的UC3854,资料也多,百度之谷歌之,几吨

    祝你好运