如果输入电压是18V电流1.5A,输出的电压12V。这样的芯片效率怎么计算?电路图也不太懂哎。。。这个芯片能输出正负12V吧?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
效率的计算你需要考虑开关管导通损耗开关损耗驱动损耗,二极管导通损耗反向恢复损耗,电感铜损和铁损,电容损耗等等,而且与频率相关,你可以使用webench软件设计,系统会通过简单的计算给出你一个相差不大的效率,你可以试试看。
这个芯片可以输出正负12V电压,具体设计过程可以参考http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?baseLiteratureNumber=SLVA369&fileType=pdf
谢谢。
用TPS54060这个IC把1.5A电流限流在0.5左右怎么限流不影响后面的效率之类的? 用电阻么?
您好,不太懂您的意思,可以说明一下吗?谢谢。
就是这个IC输入电流不是0.5左右么 那么我想把18V 1.5A输入的电流限流到0.5 请问怎么限流?用电阻限流么 你有07版的saber么可以发一份不?245684179@qq.com
shao shaoyifan 说:就是这个IC输入电流不是0.5左右么 那么我想把18V 1.5A输入的电流限流到0.5 请问怎么限流?用电阻限流么 你有07版的saber么可以发一份不?245684179@qq.com
你好,我们Ti不能安装没有license的软件的,我没有saber的license,saber 实验室肯定有人用啊,找别人拷贝一下就好了。
限流的话搭个限流电路吧,用电阻怎么限流啊。为什么一定要用TPS54060呢?谢谢。
因为最近看到和它搭配的电路tps7a4901和tps7a3001构成很稳定输出正负12V,纹波小。。。。还有就是最近才申请了它。。。输入1.5A得行把 毕竟这个电路整个网络看成电阻了就把电流限制小了赛
TPS54060/160/260是PIN TO PIN的,你可以直接替换成160或者260,。
你好,根据楼主的输入电流1.5A,如果要使用TPS7A4901和TPS7A3001的话要注意输入这两个LDO的电流,分别是150mA和200mA。另外电流问题还是建议采用Frank的换成Pin to Pin的TPS54160或TPS54260
你好,你可以选择TPS7A47和TPS7A33系列的LDO,输出可以到1A
请问你的具体应用是什么?输入电压范围,输出驱动什么东西?这些都会影响电源的选择。
shao shaoyifan 说:请问这个电路 的输出-12V是这个位置么
亲,我看了下你的图,你的图是有问题的,这还是单路输出啊,建议参考http://www.ti.com/lit/pdf/SLVA369
你好,电感的参数可以根据datasheet上去设计,设计好参数后就可以去挑选相应的电感,电感是有成品的,有一些常用的感量可以选择,就像挑选电阻电容一样
shao shaoyifan 说:那个电感怎么破呢?怎么弄那种?有成品么 ?大众一点的型号
你好,这种变压器不一定能找到完全匹配的,鉴于你的功率不大,你可以考虑自己绕一个,或者去电子市场让卖磁芯的店帮你做一个,谢谢。
shao shaoyifan 说:用TPS54060这个IC把1.5A电流限流在0.5左右怎么限流不影响后面的效率之类的? 用电阻么?
可以使用一个小电阻作为电流采样,然后用运算放大器进行放大和比较,最终加载COMP或者FB管脚。进行限流。
或者简单点的方法,就是使用两个三极管一个电阻进行限流,这样的缺点是电压调整率不是很好,输出电阻略大。
shao shaoyifan 说:那个电感怎么破呢?怎么弄那种?有成品么 ?大众一点的型号
电感量的计算是通过开关频率,电流纹波率和伏秒数来进行计算的。
电感的选择要考虑电感量和允许最大峰值电流,还有允许最大RMS电流。