This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM5156-Q1: LM5156-Q1无法带负载

Part Number: LM5156-Q1


LM5156S设计

输入:20-25V

输出:100V/1A

使用 WEBENCH 设计工具原理图能够输出100V,1A.如图:

原理图按照设计工具结果设计,在空载情况下能够输出100V,加上400欧姆负载,整个电路就不能正常工作,输入20V被拉低到7V左右。

原理图如下:

1、麻烦review一下原理图是否满足100V/1A的输出要求。

2、输出为什么带不了负载。

  • Hi

         首先确认输入电容layout上尽量靠近功率电感,功率电感饱和电流足够。

         Layout 上注意功率回路尽量小,同时注意避免电流保护sense电阻noise(layout上尽量参考datasheet说明)。

         上述都影响带载能力,建议你逐个确认。同时建议用电子负载来测试,不建议用电阻负载。