This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

栅极驱动芯片UCC37322的供电小模块功率计算

Other Parts Discussed in Thread: UCC37322

对于栅极芯片UCC37322栅极驱动芯片能提供最大峰值电流9A,那么给这款芯片供电的时候,如果选择供电模块呢?是否按照输出PWM的电压幅度12v 乘以9A=100这样选择?是否太大了?还是在VDD的PIN脚并联UF级的电容??

  • 1、峰值电流9A,并不是说持续消耗9A,只是驱动瞬间的最大电流,在供电端提供电解电容即可满足瞬时电流的要求,

    2、供电模块的功率需要根据37322驱动的MOS管来计算,不是由驱动芯片决定的,驱动不同的MOS管需要的功率是不一样的。

  • 峰值电流应该主要是驱动在开通或关断时刻可以产生怎么大的电流,12V*9A这都108W了,肯定不是这样的,供电模块的功率够不够取决于你MOS管的型号。

  • 这个驱动主要看你选择的MOS管或者其他的IGBT之类,结电容,驱动电阻等相关参数,来计算充放电时间,一般来说,驱动时间都比较短,频率不高的话,算下来功耗并不大。

  • 你好,驱动芯片消耗的能量主要有芯片自身的损耗以及驱动MOS的损耗。芯片自身的损耗一般很小,可以不予考虑,而驱动MOS的损耗主要看你所要驱动的MOS的开通和关断时损耗的能量,所要要根据你的MOS应用在哪而定。这个9A指的是这款芯片能的最大驱动能力,并不是一直输出的驱动电流。

  • 这个9A是可以提供的瞬时电流,这个电流就是由UF级的电容来承担的,至于驱动电阻上的电流是可以测试的,我以前测过是很小的。

  • 功率取决于负载,也就是mos 或IGBT的型号,不同结电容,额定电压、电流的管子驱动功率是不一样的,但都很小,开关管在开通或关断的瞬间的电流比较大,这取决于驱动电阻大小,芯片的驱动能力,结电容大小等,维持开通或关断基本就不需要电流了。9A指的就是那个瞬间的电流,算是很大的了,正常10欧姆驱动电阻,瞬时电流只有1.2A左右,完全够用了

  •         这个驱动主要看你选择的MOS管或者其他的IGBT之类,结电容,驱动电阻等相关参数,来计算充放电时间。给你推荐一个文档你看下,有详细计算过程的。

    http://www.doc88.com/p-9157319669791.html

    9A是可以提供的瞬时电流,这个电流就是由UF级的电容来承担的。不会大的啊,你测下就应该知道的。

  • 这里的9A是inrush电流,持续时间很短的。这里的电流必须从VCC与GND之间的电解电容中获得,只有电容才能够提供这么大的inrush电流的。

    供电的功耗一般都很小的。只是这个电解电容必须并联,而且要紧挨IC。