使用Ti很多款升压电源芯片,未接入负载时电压值在设定的范围内,但是接入负载时电压会下降得很厉害。怎么解决这种问题??电阻电容电感等参数采用芯片手册所给公式或信息计算出来。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
使用Ti很多款升压电源芯片,未接入负载时电压值在设定的范围内,但是接入负载时电压会下降得很厉害。怎么解决这种问题??电阻电容电感等参数采用芯片手册所给公式或信息计算出来。
补充几点供楼主参考
1,关于电感的部分,电感在dc-dc的转换器影响稳态的主要是感值和饱和电流大小,在计算的ccm最小值的基础上 不要选择过大的电感,因为感值与输出电流能力是成反比的。
2,关于升压电路中的供电源的部分,因为一般的Boost电路输出电流和输入电流关系是Ioutmax=1.2*Iin*Vout/Vin,虽然这是一个峰值电流,如果不加很大的输入电容的情况下,供电源需要保证足够的供电能力。否则一旦带载 输入源就急剧下降造成电路不能稳定在需要的输出电压。
3,补充一点实践中比较容易忽略的细节,因为输入电压越低,对于boost电路而言工作的条件越恶劣,所以在调试的时候,注意不要用很长的导线作为输入连接线,有时候客户会发现供电设备显示的输出电压和电流都足够,但是输出电压上不去,此时建议检查一下是否输入导线是否过长,所以的材质是否线阻比较大,是否因为大电流时,输入线阻造成很大比较大的电压drop,导致实际给到boost电路的输入源过低。
以上谢谢。
1.具体问题具体分析,很多款芯片都遇到同样的问题,问题可能是相同的,也有可能是不同的。
2. 接入负载电压掉的很厉害,请提供具体输入输出电压和输出电流在多少的时候,输出电压开始掉?电压往下掉时,开关波形是否有变化?
3.电感的影响较大,饱和电流要满足要求。
4.为了保护芯片,芯片一般会限制峰值电流。请确定输出功率没有超过芯片能提供的最大输出功率。
5.导线电阻,PCB线宽都会影响到输出。
谢谢
遇到这种问题首先检查掉了多少,芯片是不是工作了,然后再看芯片的工作模式是不是对的,然后再具体去找为什么不对的,谢谢。