This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

升压电源接入负载问题



使用Ti很多款升压电源芯片,未接入负载时电压值在设定的范围内,但是接入负载时电压会下降得很厉害。怎么解决这种问题??电阻电容电感等参数采用芯片手册所给公式或信息计算出来。

  • 电压跌落有多种原因,不只元件参数这么简单。

    首先,同样感值的电感五花八门。就我们常用在反激拓扑的就有工字,EI,EE,PQ,SMD等结构电感。除此,还有黄环,红环,棒式等等。

    这些效果并不一样。

    这些如果还算能用的话,同样感值的共模电感,那用在这;几乎就出不了功率。

    亲,你看这现象像不像你提的?

  • 其次,这类拓扑都有电流反馈。当电流取样电阻是线绕结构时,由于寄生参数影响,也几乎无法正常输出。

  • 最后,也是最重要的,PCB布线。

    高频开关电源不同于低频弱点,原理图只是设计的开始。PCB设计是将原理从纸上搬到实物上,是更重要的二次设计。

    新手用万能板联焊或不适当的PCB布局同样不能输出功率。

  • 亲,分了那么多段写了这么多,不知对你是否有帮助。无论如何,原厂演示电路都是实测过的,不会有问题。

    如果有问题,就具体电路逐一提问,这样就能具体回答了。亲也能更好理解。

  • 这些都考虑过,但是个人觉得这些是导致电源接入负债时电压会衰减,但是还有什么好的方法去解决没有,我想我需要的实际的解决方案,如果按照您给的原因去解释,个人觉得只会导致接负债效果会有所偏差,不会偏差很厉害。(使用很多TI的芯片接入200欧姆的电阻,在我实验的环境下只能有4V左右,设定为12V)。不过还是感谢您提供的建议,谢谢!!

  • 您说的这个,我试过的确不一样。使用功率电感和贴片电感效果不一样。我使用的是电池供电,使用电源效果会提高,但是差值有点大。

  • 补充几点供楼主参考

    1,关于电感的部分,电感在dc-dc的转换器影响稳态的主要是感值和饱和电流大小,在计算的ccm最小值的基础上 不要选择过大的电感,因为感值与输出电流能力是成反比的。

  • 2,关于升压电路中的供电源的部分,因为一般的Boost电路输出电流和输入电流关系是Ioutmax=1.2*Iin*Vout/Vin,虽然这是一个峰值电流,如果不加很大的输入电容的情况下,供电源需要保证足够的供电能力。否则一旦带载  输入源就急剧下降造成电路不能稳定在需要的输出电压。

  • 3,补充一点实践中比较容易忽略的细节,因为输入电压越低,对于boost电路而言工作的条件越恶劣,所以在调试的时候,注意不要用很长的导线作为输入连接线,有时候客户会发现供电设备显示的输出电压和电流都足够,但是输出电压上不去,此时建议检查一下是否输入导线是否过长,所以的材质是否线阻比较大,是否因为大电流时,输入线阻造成很大比较大的电压drop,导致实际给到boost电路的输入源过低。

    以上谢谢。

  • 1.具体问题具体分析,很多款芯片都遇到同样的问题,问题可能是相同的,也有可能是不同的。

    2. 接入负载电压掉的很厉害,请提供具体输入输出电压和输出电流在多少的时候,输出电压开始掉?电压往下掉时,开关波形是否有变化?

    3.电感的影响较大,饱和电流要满足要求。

    4.为了保护芯片,芯片一般会限制峰值电流。请确定输出功率没有超过芯片能提供的最大输出功率。

    5.导线电阻,PCB线宽都会影响到输出。

    谢谢

  • 遇到这种问题首先检查掉了多少,芯片是不是工作了,然后再看芯片的工作模式是不是对的,然后再具体去找为什么不对的,谢谢。

  • 1:升压电源在接入负载时候,电压不应该掉很多的,否则就是负载调整率不行,或者电路有问题。根据你的描述,更可能是后者,电路有问题。

    2:建议检查一下电感是否饱和,反馈是否正常。

  • 个人觉得可能是变压器容量较小,线路较长,线径较细,还有负载功率较大等多种原因引起的吧

    楼主可以从这方面试试检查下。。

  • 建议从开关器件选型,反馈回路参数,PCB布局三个方面考虑。