TI以及各位大师您好:
我的系统要求使用两节3.7V电池来供电,同时还需要用无线充电,但是我看到,并没有输出高于8.4v的无线充电芯片,那么我该怎么办呢?
问题一:我想选用两个BQ51050或两个BQ51013串联起来对电池充电吗?我感觉好像是不能。
问题二:如果不能的话:我想选用两个BQ51050分别对电池充电就是独立充电,可以吗?(就是这两个电池还是串联的,它两可能还需要对单片机供电,但是我用两个我线接收器分别并在两个电池两端充,两个充电器要有一点短接了,可以这样充吗?)但是这样的话,:充电时系统负载(要控制一个舵机,工作电压5v~10V以及单片机控制系统)都要断开吗?断开很麻烦,您能不能给我提供一些方案,我看了SLVA166A这篇文档,有点不知所措。
希望大神能给我一些帮助,谢谢!