This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于两节3.7v锂电池串联应用而需要无线充电的问题



TI以及各位大师您好:

  我的系统要求使用两节3.7V电池来供电,同时还需要用无线充电,但是我看到,并没有输出高于8.4v的无线充电芯片,那么我该怎么办呢?

问题一:我想选用两个BQ51050或两个BQ51013串联起来对电池充电吗?我感觉好像是不能。

问题二:如果不能的话:我想选用两个BQ51050分别对电池充电就是独立充电,可以吗?(就是这两个电池还是串联的,它两可能还需要对单片机供电,但是我用两个我线接收器分别并在两个电池两端充,两个充电器要有一点短接了,可以这样充吗?)但是这样的话,:充电时系统负载(要控制一个舵机,工作电压5v~10V以及单片机控制系统)都要断开吗?断开很麻烦,您能不能给我提供一些方案,我看了SLVA166A这篇文档,有点不知所措。

希望大神能给我一些帮助,谢谢!

  • 第一种方案,使用两个BQ51013串联,两个恒流源串联,是有困难的。比较难做。

    第二种方案就比较简单了,只需要把一路的输出负,接另外一路输出的正,短接就可以了。不过如果带负载的话,也有均压问题,需要额外的增加小电路去解决。

    如果有8.4V以上的芯片就最简单了


  • 第二种也不简单,需要切掉负载,否则充电芯片依靠电流判断截止充电电流,不能正确完成充电,两组接收不能共地,切负载的条件和电路难以设计

  • 第二种充电是可以实现的,但是接负载的话,确实有些问题,需要把充电电流和放电电流分开的,做单独控制

  • Jingfeng,

    对您的应用场景不是很了解。只是有几个疑问:

    1. 电池是串联的,最简单就是使用并联的电池,如果是做产品,购买并联的双节电池是否是可选的方案。(虽然你已经提到电池是串联,但是这的确是最简单的解决办法)。

    2. 现在通常可兼容WPC1.1的无线充电接受端的输出功率最高是5W左右,作为一个两节电池的应用,请问电量多少,5W的功率是否足够。时间上如果不急,今后的10W方案可能更适合。

    3. BQ51050是接收端+Charger的方案,BQ51013是单独接收端的方案。

    不知道您是否有考虑过 BQ51013 + Boost(将输出直接拉到10V) + 2cell Charger这种做法。和传统充电方式最接近,但是多级必然产生效率降低等问题。所以,您方案的电池充电电流是一个挺重要的评估条件。

    谢谢。

  • 1:不可以使用两个BQ51050或两个BQ51013串联。因为电流源不可以串联,电压源不可以并联。因为两个电流源不可能100%的一致。

    2:建议串联放电,并联充电或者单独充电。使用MCU来进行控制。

  • 第一种方案,使用两个BQ51013串联,两个恒流源串联,如果是信号恒流源,那么两个都会失去恒流特性。如果是功率恒流源,那么两个中至少一个会被高压击穿损坏,另一个或损坏或失去恒流源特性。都会被击穿,所以这个是不太好做的。。

  • 第二种方案只需要把一路的输出负,接另外一路输出的正,短接就可以了。