ucc28019电路中如何控制功率因数呢?比如控制功率因数可调
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
UCC28019A属于有源PFC,以下是它的工作原理是:有源PFC是由电感电容及电子元器件组成的,通过专用IC芯片去调整电流的波形,对电流电压间的相位差进行补偿。具体做法是在输入整流桥与滤波电容之间插入一个开关变换器线圈,以控制输入电流的波形跟随电网电压波形,使电源呈现阻性。
图2-4是一个典型的有源PFC电路模型,其基本工作原理如下:主电路的输出电压Vo和基准电压Vref比较后,输入给电压误差放大器A;整流电压Vin检测值Vf和电压误差放大器A的输出信号Ve共同加到乘法器M的输入端;乘法器的输出Iref则作为电流反馈控制的基准信号,与输入电流采样值If比较后,经过电流误差放大器加到PWM控制芯片及驱动器,用来控制主MOS管的通断。校正后的电流电压波形如下图所示:
主动式PFC可以达到0.99以上的功率因数,但其线路设计比被动式PFC复杂,成本也相对高。采用主动式PFC电路的电源不必采用很大容量的滤波电容,产品输出也十分稳定,适应电压非常宽。此外,主动式PFC还可用作辅助电源,因此在使用主动式PFC电路中,往往不需要待机变压器,而且主动式PFC还拥有稳定性佳、工频震动小,噪音低等优点。
功率因数不是固定的,和外围参数有关,尤其是环路参数,以及电流采样参数,修改这两个,PF值会变化的。不过一般是希望PF值越大越好了
Jichao Ning 说:那,功率因数就固定了吗?调节哪个参数的值可以调节校正的功率因数值呢?比如我做出来0.99,现在想调成0.85该怎么办呢
你好,可以问一下你为什么要把PF值调低吗?
http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-DYSE200808031.htm
http://www.doc88.com/p-377437685919.html
http://wenku.baidu.com/view/2a7997f54693daef5ef73ddc.html
这几个都是这方面的研究方案,推荐给楼主看看。
UCC28019属于有源PFC,可以通过专用IC芯片去调整电流的波形,对电流电压间的相位差进行补偿。具体做法是在输入整流桥与滤波电容之间插入一个开关变换器线圈,以控制输入电流的波形跟随电网电压波形,使电源呈现阻性。
你通过设定你的闭环参数来调节,但是如果动态调节比较困难,谢谢。
还有一个比较简单的办法,人为改变电流波形的采样,如果你做一个MCU控制的话,就可以实现动态的变化了。
UCC28019外围器件的参数是怎么计算出来的,看手册也有点模糊,能留个联系方式请教下吗,或者加我qq也行,1191473085,谢谢了