This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请问是否有低电流时PBM控制的LED控制器?

Other Parts Discussed in Thread: TPS61500, TPS61160, TPS61165

你好!

目前手机的LCD的背光LED都是串联连接,因此最大亮度时电流也很有限,比如最大20mA,

这种低电流在贵司早期的LED升压控制芯片里面落在转换效率比较低的位置。

我相信最新的控制芯片应该已经有低电流时转成PBM控制以提高效率了吧?

能否给个型号?

谢谢!

  • 你好!

    我想问题中所提的PBM应该就是burst 模式吧。在手机LED背光芯片中,burst一般都用PWM Dimming来实现的。例如TI的TPS61500,通过设置FB和反馈电阻来选择工作电流,在设置PWM的占空比来达到实际的负载电流,进而达到优化效率的目的。

    其实为了达到高效率也不一定要PBM。比如TPS61160/1,虽然只能模拟调光,但是20mA负载点的效率还是非常可观的。

  • hi,很感谢你的回答,PBM就是burst模式,就pulse burst mode,类似DC-DC里面的。

    我的理解是工作电流是否由反馈电阻给限制死了?即反馈电阻上的电压除以电阻值。

    而输入电流则可以通过将PWM模式改成PBM模式来减少,这样就可以提升整体的效率。

    按照你的回答,实际的负载电流与反馈电阻上的电流是有差别的么?具体有多少差距?

    比如TPS61165,我看datasheet上有一个参数

    IFB:Voltage feedback input bias current 为 2uA,那我的理解是反馈偏置部分的损耗电流为2uA,

    即实际负载电流与反馈电阻上压差除以电阻值得到的负载电流之间有2uA的差距。不知道这样理解是否正确?

    TPS61160的datasheet我会去看一下,非常感谢你的推荐。

  • LED正常工作时,工作电流确实是等于反馈电阻上的电压除以电阻值。

    不过在PWM调光(对于LED,类似于所谓的Burst)时,是通过间断使芯片工作,使输出电流为方波,从而降低平均输出电流。所以此时是输入输出电流都会减小,但从一定程度上减小了开关频率,还是会一定程度的提高轻载效率。

    FB上2uA的电流相比较mA级的输出电流,基本可以忽略不计。

    如果感兴趣可以看一下TPS61500的PWM Dimming的测试波形,比较直观。

  • LED正常工作时,工作电流确实是等于反馈电阻上的电压除以电阻值。

    不过在PWM调光(对于LED,类似于所谓的Burst)时,是通过间断使芯片工作,使输出电流为方波,从而降低平均输出电流。所以此时是输入输出电流都会减小,但从一定程度上减小了开关频率,还是会一定程度的提高轻载效率。

    FB上2uA的电流相比较mA级的输出电流,基本可以忽略不计。

    如果感兴趣可以看一下TPS61500的PWM Dimming的测试波形,比较直观。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。