你好!
目前手机的LCD的背光LED都是串联连接,因此最大亮度时电流也很有限,比如最大20mA,
这种低电流在贵司早期的LED升压控制芯片里面落在转换效率比较低的位置。
我相信最新的控制芯片应该已经有低电流时转成PBM控制以提高效率了吧?
能否给个型号?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
hi,很感谢你的回答,PBM就是burst模式,就pulse burst mode,类似DC-DC里面的。
我的理解是工作电流是否由反馈电阻给限制死了?即反馈电阻上的电压除以电阻值。
而输入电流则可以通过将PWM模式改成PBM模式来减少,这样就可以提升整体的效率。
按照你的回答,实际的负载电流与反馈电阻上的电流是有差别的么?具体有多少差距?
比如TPS61165,我看datasheet上有一个参数
IFB:Voltage feedback input bias current 为 2uA,那我的理解是反馈偏置部分的损耗电流为2uA,
即实际负载电流与反馈电阻上压差除以电阻值得到的负载电流之间有2uA的差距。不知道这样理解是否正确?
TPS61160的datasheet我会去看一下,非常感谢你的推荐。