当电流0.01-0.7A的时候电压很稳定,11.88V到11.86v
电流加大到0.7A以上,输出电压从11.88V突降到8v以下,增大到1A时电压会降到5v以下!!!!!
TPS54340负载电流加大到0.7A以上,输出电压从11.88V突降到8v以下,增大到1A时电压降到5v以下
我是按着这个图画的板
其中CCOMP2换成12PF的瓷片电容,电感20uH左右,输入电容3个4.7uf的电解电容,输出电容是1个47uf的电解电容,其余的一样
这是PCB图,求助TI工程师,非常感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
当电流0.01-0.7A的时候电压很稳定,11.88V到11.86v
电流加大到0.7A以上,输出电压从11.88V突降到8v以下,增大到1A时电压会降到5v以下!!!!!
TPS54340负载电流加大到0.7A以上,输出电压从11.88V突降到8v以下,增大到1A时电压降到5v以下
我是按着这个图画的板
其中CCOMP2换成12PF的瓷片电容,电感20uH左右,输入电容3个4.7uf的电解电容,输出电容是1个47uf的电解电容,其余的一样
这是PCB图,求助TI工程师,非常感谢
楼主,首先,你可以先检查一下输入的电压源,看看是否输入限流了;其次,楼主确认一下使用电感能通过的峰值电流,看是否电感过流饱和了,导致输入电压跌落,你再确定一下电感的参数。如果可以,楼主贴一下SW的波形。
Hi
功率电感的饱和电流推荐需要大于最大负载电流的1.2倍,就是说如果你最大输出3A,你的电感就要选择3.6A以上。
依据wenench仿真,补偿电路已经被改掉,加上你输出选择ESR很高的电解电容的话,环路补偿可能进一步恶化,导致输出不稳定。
这里看的波形应该是环路不稳定,楼主先检查一下电感吧,确认电感没有饱和,然后电容换成两个22uF的并联再测试一下。不排除你使用的电解电容ESR过大,会影响到环路。最后,确定一下你补偿元件的参数是与webench仿真得出的参数一致。
怀疑是被干扰了,你把电位器换成电阻试试看先。你的输出电容的esr多少,感觉应该不会很小,因此输出电容应该没问题。
PS:你的PCB布局也不好,谢谢。