这是驱动led的电路,现在好像不是正常工作吧。需要改那些才能成恒流驱动led呢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,目前线路确实是没有正常工作的(因为gdrv还没有输出),建议您做如下一些小改动:
1. 频率(RC)设置脚:
目前RC脚对地的电容过大,会导致RC脚充电后无法正常放电,从而无法产生三角波振荡并设置频率(在RC脚电平充至其门限值后,其内部会有三极管会导通以提供一个放电回路,RC对地电容过大会导致放电电流峰值过大而损坏该三极管), 建议的RC对地电容设置请参考如下信息。
2. 输入/输出电压设置:
因为TPS40211有最小导通时间限制(300nS),从原理图上看输入为12V,输出为4xLED, 输出电压过低会导致占空比过小及导通时间过小而触及最小导通时间限制,建议将输出设为5xLED以上来进行仿真(同时留意下LED的正向导通压降,有些LED如红色LED的正向导通压降可低至2.2V)
3. SD2选型:
SD2是用来作输出过压保护的,应该要选一个 ‘>正常输出电压+1V’ 的稳压管,用功率管的话会导致输出过压保护失效。
1.参考官网上的tina reference design,是个boost电路。
2.搞清楚boost的原理后,再将reference design改为你自己的设计。
3.不接LED,是否正常?
4.不接LED正常后,再实验接上LED的效果。
不建议换成TPS40210, 因为TPS40210的FB脚参考电平(Vref)为700mV,而TPS40211仅为260mV。
对于LED驱动应用,电流检测电阻上的功耗相当于: Ploss_CS Res = Vref x ILED , 过大的Vref会导致电流检测电阻功耗更大,发烫且效率低。