需要设计一款便携式耳放,耳放IC希望使用TPA6120A2,但是这个IC工作电压在+-5——+-15V。充电部分使用通用的USB 5V 充电
第一个备选方案是 使用一节锂电池3.7V需要加一个负压IC,并且需要做升压。这个方案的话有什么IC可以推荐呢。
第二个备选方案是使用两块锂电池,但是充电的方案可以用那个呢?
另外我之前使用TPA6120做的USB耳放,使用电脑的USB供电,加负电压泵IC,供电是+-5V。结果底噪很大,查看IC资料TPA6120这个IC对电源的抑制只有70几DB。问题:这款IC是不是不适合用USB供电,如果可以用USB供电,可以做些什么处理,使底噪更小呢?