你好:
手册23页 figure18 LM25118 12V 3A 典型应用原理图中
D1 MBRD1035:原理图上两个齐纳管对接,但是我从网上查的安森美MBRD1035CTLG的文档里是肖特基的,vishay也有也是肖特基的,怎么回事?
D4 VB0100C:我找不到对应的型号,请问是哪家生产的什么型号。
L1 10uH电感:推荐用什么型号?表面贴的就可以吧?IDCS-7328可以吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好:
手册23页 figure18 LM25118 12V 3A 典型应用原理图中
D1 MBRD1035:原理图上两个齐纳管对接,但是我从网上查的安森美MBRD1035CTLG的文档里是肖特基的,vishay也有也是肖特基的,怎么回事?
D4 VB0100C:我找不到对应的型号,请问是哪家生产的什么型号。
L1 10uH电感:推荐用什么型号?表面贴的就可以吧?IDCS-7328可以吗?
你好,关于你的问题请看以下回复:
D1 MBRD1035:原理图上两个齐纳管对接,但是我从网上查的安森美MBRD1035CTLG的文档里是肖特基的,vishay也有也是肖特基的,怎么回事?
这个不是齐纳管对接,它是BUCK-BOOST拓扑结构里的续流管。也就是你所看到的肖特基管。图上所示只是原理图画法不同。
D4 VB0100C:我找不到对应的型号,请问是哪家生产的什么型号。
这个原理图上漏了一个数字,完整型号是VB40100C,Vishay 和General Semiconductor都有这个型号
L1 10uH电感:推荐用什么型号?表面贴的就可以吧?IDCS-7328可以吗?
型号为线艺的SER2915H-103KL Coilcraft,表面贴可以。这里要注意选择合适的饱和电流电感,LM25118如果工作在BUCK-BOOST模式下的峰值电流会比输出电流值大很多。
MBRD1035是肖特基,原理图和习惯用法标示略有不同,低压场合使用肖特基比较多,其电压导通压降小。
D4 可参考VB40100C
L1电感:需要满足感量和饱和电流的要求,DEMO电感型号是SER2814H-103
Martin Ma 回答:
SER2814H-103
Leon Liang 回答:
SER2915H-103
我到底用哪一个啊 ?手册上看不出区别啊 一样吗?