This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM25118 12V 3A 典型应用

Other Parts Discussed in Thread: LM25118

你好:

手册23页 figure18 LM25118   12V 3A 典型应用原理图中

D1 MBRD1035:原理图上两个齐纳管对接,但是我从网上查的安森美MBRD1035CTLG的文档里是肖特基的,vishay也有也是肖特基的,怎么回事?

D4 VB0100C:我找不到对应的型号,请问是哪家生产的什么型号。

L1 10uH电感:推荐用什么型号?表面贴的就可以吧?IDCS-7328可以吗?

  • 你好,关于你的问题请看以下回复:

    D1 MBRD1035:原理图上两个齐纳管对接,但是我从网上查的安森美MBRD1035CTLG的文档里是肖特基的,vishay也有也是肖特基的,怎么回事?

    这个不是齐纳管对接,它是BUCK-BOOST拓扑结构里的续流管。也就是你所看到的肖特基管。图上所示只是原理图画法不同。

    D4 VB0100C:我找不到对应的型号,请问是哪家生产的什么型号。

    这个原理图上漏了一个数字,完整型号是VB40100C,Vishay 和General Semiconductor都有这个型号

    L1 10uH电感:推荐用什么型号?表面贴的就可以吧?IDCS-7328可以吗?

    型号为线艺的SER2915H-103KL Coilcraft,表面贴可以。这里要注意选择合适的饱和电流电感,LM25118如果工作在BUCK-BOOST模式下的峰值电流会比输出电流值大很多。

  • MBRD1035是肖特基,原理图和习惯用法标示略有不同,低压场合使用肖特基比较多,其电压导通压降小。

    D4 可参考VB40100C

    L1电感:需要满足感量和饱和电流的要求,DEMO电感型号是SER2814H-103

  • Martin Ma 回答:

    SER2814H-103

    Leon Liang 回答:

    SER2915H-103

    我到底用哪一个啊 ?手册上看不出区别啊 一样吗?

  • 两颗都可以,SER2814尺寸稍微小一些