This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ2002系列使用疑问。

Other Parts Discussed in Thread: BQ2002

现在有12节镍氢电池串联电池组充电。

由于电池容量为10Ah,按照设定电流1.5-1.8A来冲的话需要较长时间。

查看BQ2002各型号区别,里面打XX的是具有这个功能 还是不具有?  实际测试发现应该是打X的是具有这个功能。

还有就是充电最大时间,选用BQ2002来冲用2C模式的话,只能充40分钟,不大可能充满的。如果用C/2的话也只能充160分钟,而且还没有ΔV功能了。

另一个很大的疑问就是,既然VBAT脚的门限电压是2V,而分压电阻  RB1/RB2=N-1, 也就是说给VBAT上的电压为单节电池电压,事实上单节电池的电压不可能达到2V的,也就没法检测充满关短了。

现在我的问题是需要充12节串联镍氢电池容量10Ah,目标8小时内充满,选择BQ2002的哪个型号好?如何配置TM。 因为想用ΔV 而且又要充电时间够长。

  • 你好, 打标记的是有该功能,你可以在datasheet中从资料上验证这一点。

  • 关于充电的最大时间,当设定后,它截止的只是 fast-charge phase和top-off phase,不会限制trickle-charge 。只是时间会非常的长。

    实际上对于需要比较大电流的充电器,建议你选择开关模式的铅酸/镍氢电池充电器,BQ2002系列更适合于小功率低成本的充电器。

  • 有个想法,不知是否可行。像这种电池组,如果分开来充,会不会效率更高些?这样对电路要求也不会太苛刻。

  • 因为我们是特殊场合使用,所以电流不宜做的过大,事实上在一定范围内做的越小越好,只要能满足8小时内充满电就可以。

    如果无法用检测电压降来作为充满判断的话,只能使用温度探头来检测,这个就要求比较精确的温度电阻和电路设计了,看来需要多测试多实验才行。

    另外还有个问题。看BQ2002/F的手册,充电流程图里这个是不是写错了,应该是VBAT降到2V以下(事实上就没升到2V过),继续监测VTS。

    所以是不是可以理解为,当TM=HIGN,并且TIME-OUT时间到了的话,就会跑到TRICKLE,然后继续检测VTS,VTS>Vcc/2然后又进入快速充电。如此循环

    直到VTS=<vcc/2。这样的话其实一直在TIME-OUT这个周期进行循环快速充电,直到满足温度。如果流程是这样的话BQ2002这款就可以满足我的需求。