现在有12节镍氢电池串联电池组充电。
由于电池容量为10Ah,按照设定电流1.5-1.8A来冲的话需要较长时间。
查看BQ2002各型号区别,里面打XX的是具有这个功能 还是不具有? 实际测试发现应该是打X的是具有这个功能。
还有就是充电最大时间,选用BQ2002来冲用2C模式的话,只能充40分钟,不大可能充满的。如果用C/2的话也只能充160分钟,而且还没有ΔV功能了。
另一个很大的疑问就是,既然VBAT脚的门限电压是2V,而分压电阻 RB1/RB2=N-1, 也就是说给VBAT上的电压为单节电池电压,事实上单节电池的电压不可能达到2V的,也就没法检测充满关短了。
现在我的问题是需要充12节串联镍氢电池容量10Ah,目标8小时内充满,选择BQ2002的哪个型号好?如何配置TM。 因为想用ΔV 而且又要充电时间够长。