您好!想请教个电源方案。
目前需要供电的:
MSP430F5438A:3.3V
蜂鸣器:用5V。
DAC8760:12V (只需输出0~5V和4~20mA)
继电器:12V。
现场供电通常是12V~24V,但是不排除用12V供电导致电压降低到9V,所以想用个宽压9~36V的方案。
目前已经用TPS54340将电压9~24V转为5V,在用TPS79533生成3.3V。
DAC8760和继电器都需要12V,继电器虽然有5组,但是通常只有2组打开,一个继电器大概70mA以内。
1. 请问有什么12V芯片,因为布线面积不多,电路简单点的, 要求(9~36V输入),+12V输出即可。
2. DAC8760和继电器共用一个电源没什么问题吧?