我的电池是1节锂电池,2000mA左右。
我的模块电源是5V输出,最大输出700mA电流。
1、当模块电源有电的时候,给电池充电。这个时候模块电源是5V,最大700mA,给电池充电需要降压吗?电池一般是3.7V到4.2V
2、当模块模块电源没有电的时候,电池给模块供电,模块工作最大工作电流500mA。这个时候电池给模块供电需要升压吗,因为模块需要5V电压。
面对那么多电池充电管理芯片,我该如何选择呢,选择时候我电路的充电管理芯片呢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
bq24032 VOUT输出电压通常稳定在4.4V的,不过当芯片处于DPM状态时VOUT降至4.3V,当芯片处于Supplyment状态时VOUT跟随电池电压。详细可参考数据手册第18页。
(3)当我是AC适配器供电且给电池充电,OUT输出电压是多少呢
当我是USB供电且给电池充电,OUT输出电压是多少呢
当我USB和AC适配器没有给电池充电,OUT输出电压是多少呢
当我SUB和AC适配器没有给电池充电,电池是两节串联,OUT输出电压是多少呢
R:当输入源大于 Q24032A既定的Vout调整电压4.4V+Vdropout电压时,Vou为4.4V
当输入源小于 Q24032A既定的Vout调整电压4.4V+Vdropout电压时,Vout为输入电压
没有输入源时,Vout为电池电压
如果电池是两节串联的,那么你要换用对应的针对两节电池串联的充电器。以上谢谢!
你的这个应用非常实用TI针对充电宝开发的BQ24195系列芯片,将你的负载接在PMID,那么它可以实现在适配器(5V)或USB源插入时,PMID输出电压为接近5V;当适配器或USB没有插入时,芯片会将原来充电的电路改为升压到5V的输出电路,从而在PMID得到5V电压。 因为你的项目强制规定要5v输出,所以单节电池肯定是要经过升压才能达到,用BQ24195系列的芯片 充电电路和升压电路复用,可以大幅的减少电路体积和成本。以上谢谢!