This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

选择电池充电芯片,我需要考虑哪些方面的因素呢?我的应用场景如下,我该如何选择芯片呢

Other Parts Discussed in Thread: TPS61026, BQ24195

我的电池是1节锂电池,2000mA左右。

我的模块电源是5V输出,最大输出700mA电流。

1、当模块电源有电的时候,给电池充电。这个时候模块电源是5V,最大700mA,给电池充电需要降压吗?电池一般是3.7V到4.2V

2、当模块模块电源没有电的时候,电池给模块供电,模块工作最大工作电流500mA。这个时候电池给模块供电需要升压吗,因为模块需要5V电压。

 

面对那么多电池充电管理芯片,我该如何选择呢,选择时候我电路的充电管理芯片呢

  • 亲;充电器是限流稳压输出。只要充电器和亲的要求匹配即可。不用特意降压;充电电路会自动降压稳流充电的。

    亲;至于供电,需要一DCDC,3.7转5V。建议参看TPS61026。

    亲;这些功能很多是关联的,只要加一1A锂电池IC,就可以完善管理了。其余两电源用肖特基二极管线或即可。

  • (1)我现在选用的是bq24032这个充电芯片,这个芯片的OUT输出电压是多少,我一直没有搞明白。

    (2)没有和替换bq24032的芯片呢

  • http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/battery_management/f/35/t/58483.aspx

    上图中有11个方案设计,那个方案设计符合我的应用场景呢

  • bq24032 VOUT输出电压通常稳定在4.4V的,不过当芯片处于DPM状态时VOUT降至4.3V,当芯片处于Supplyment状态时VOUT跟随电池电压。详细可参考数据手册第18页。

  • (1)DPM状态是什么意思呢

    (2)Supplyment状态是什么意思呢

    (3)当我是AC适配器供电且给电池充电,OUT输出电压是多少呢

             当我是USB供电且给电池充电,OUT输出电压是多少呢

            当我USB和AC适配器没有给电池充电,OUT输出电压是多少呢

            当我SUB和AC适配器没有给电池充电,电池是两节串联,OUT输出电压是多少呢

  • 其余两电源用肖特基二极管线或即可。

    这句话怎么理解呢 

  • (1)DPM状态是什么意思呢

    R:DPM是动态功率管理,这个功能主要的设计目的之一是当系统负载的电流比较大时,如果输入电源的电流还是按照原有比率给电池充电会导致系统负载供电不足,此时通过DPM功能 减少充电电流,优先满足后端系统负载的供电。

  • (2)Supplyment状态是什么意思呢

    R:这个功能是说当系统负载瞬间变重时,单靠输入源供电无法满足系统负载的需求,因此电池在此刻切换到放电的状态来和输入源一起给系统负载供电来支持突然变重的系统负载。

  • (3)当我是AC适配器供电且给电池充电,OUT输出电压是多少呢

             当我是USB供电且给电池充电,OUT输出电压是多少呢

            当我USB和AC适配器没有给电池充电,OUT输出电压是多少呢

            当我SUB和AC适配器没有给电池充电,电池是两节串联,OUT输出电压是多少呢

    R:当输入源大于 Q24032A既定的Vout调整电压4.4V+Vdropout电压时,Vou为4.4V

    当输入源小于 Q24032A既定的Vout调整电压4.4V+Vdropout电压时,Vout为输入电压

    没有输入源时,Vout为电池电压

    如果电池是两节串联的,那么你要换用对应的针对两节电池串联的充电器。以上谢谢!

  • 你的这个应用非常实用TI针对充电宝开发的BQ24195系列芯片,将你的负载接在PMID,那么它可以实现在适配器(5V)或USB源插入时,PMID输出电压为接近5V;当适配器或USB没有插入时,芯片会将原来充电的电路改为升压到5V的输出电路,从而在PMID得到5V电压。 因为你的项目强制规定要5v输出,所以单节电池肯定是要经过升压才能达到,用BQ24195系列的芯片 充电电路和升压电路复用,可以大幅的减少电路体积和成本。以上谢谢!