DC/DC的输出电流与啥有关?如何定量的配置DC/DC的输出电流?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请问具体的应用和使用的芯片是啥?
电路总是符合 V = I * R的。电流等于电压除以电阻。
一般的恒压输出DCDC会有一个最大输出电流值,要么芯片内部规定,要么通过一个外部电阻规定。
如果你是一些LED驱动场合,需要设计成恒流源,那么这种电路可以通过电流设定电阻等参数来做设定,输出电流会是固定的设定输出值.谢谢!