This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DC/DC的输出电流



DC/DC的输出电流与啥有关?如何定量的配置DC/DC的输出电流?

  • 请问具体的应用和使用的芯片是啥?

    电路总是符合 V = I * R的。电流等于电压除以电阻。

    一般的恒压输出DCDC会有一个最大输出电流值,要么芯片内部规定,要么通过一个外部电阻规定。

  • 1、首先,DC-DC的最大输出电流是受DC-DC自身内部电路限定的,有最大限流功能。

    2、其次,工作时候的输出电流是受负载决定的,如果DC-DC输出恒压,那么接不通的负载,DC-DC就输出不同的电流。

  • 除了芯片设定以及开关管的限流以外 对于恒压模式的dc-dc,其最大输出电流与电感的选择有关,从电感的选择公式可以看到电感与最大输出电流能力是成反比的,因此在实际的dc-dc设计时,按照最大输出电流选择电感器件使得电路能够正常的进入ccm稳态,如果选择的电感值与最大电流的计算值大很多,那么带更大的负载时会出现输出电压跌落的现象。满足了稳态要求,输出电流值就可以随负载变化而自动调节了。

  • 如果你是一些LED驱动场合,需要设计成恒流源,那么这种电路可以通过电流设定电阻等参数来做设定,输出电流会是固定的设定输出值.谢谢!