Part Number: BQ34Z100-G1
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, , GPCCHEM
- 根据实际项目规格配置DF参数,选择正确的CHAM ID烧入;
- 对板子进行校正;
- 导出这个时候的senc/srec文件备用;
- 连接电芯到板子,发送reset命令,得到Golden Pack;
- 把电池放空到3.0V,然后静置5个小时;
- 发送命令使能IT算法;
- 把电池充到饱,确保有效的充电中止(100%,FC置位),然后停止充电;
- 静置两个小时;
- 把电池以C/5放空到终止电压,然后停止放电;
- 静置5个小时,检查update status和Ra flag;
- 重复7~10步骤一次。对于bq34Z100-G1:当update status的数值为0x06,Ra flag是0x0055时,说明学习成功。对于bq40z50平台芯片,update status为0x0E为学习成功;
- 导出gg文件,手动修改cycle count=0, lifetime, manufacture status=8000等。对于bq34Z100-G1,修改update status=02;
- 烧入第3步备份的senc/srec文件;
- 导入第12步修改好的文件,得到golden sample;
- 生成量产文件,比如senc/srec文件或者DFI文件。
最新电池学习,请看附件。
,这个温度是不是会影响VOK置位呢