使用LM2841X 输入电压设计在35V 输入 ,24V输出。 输入电容470uF铝电解+2个10uF陶瓷电容 输出100uF铝电解电容+2*10uF陶瓷电容 电感SUMIDA 5D18封装 22uH 自举电容1uF 。
在开始调试的时候因为电压只有12V AC,滤波输出 16V DC 。输出空载情况下出现 输出波形是大致以2Hz 左右频率振荡。振荡波形是 冲上去 慢慢放电一样下来的三角波。最高点是输入电源,最低点大致在3--4V左右。输入电压升高情况没有明确改善。但是提高输入电压到26.5V左右输出电压稳定24V。输入电压再高 也一直稳定在24V。说明电路工作基本没问题。
我理解是电压太低,震荡停止 自举电容无法充电造成MOS无法开通。但是奇怪的是我只要加载1K输出负载即可出现连续波形。而且输入电压可以跌倒DC 10V左右仍输出稳定。输入电压升高(电压<26V)负载也要1K 输入电压降低也要有1K负载才能输出 平滑直流。输出似乎和负载的高低有没有很明确关系。 加大自举电容没有效果。
不明白的是,为何芯片没有一个最小占空比来保证震荡和自举?造成输入电压低就输出震荡的奇怪现象。而且和负载的高低并没有联系。用过其他一些BUCK DC-DC芯片,一般输入电压比设定低的话,都是输出大致比输入电压略低的一个电源,不会出现震荡的现象。请TI的工程师说明一下原理。谢谢!
================================
今天再次仔细测量了一下 空载慢慢放电最低点是2.6V左右。 如果加载2K负载,会维持一段时间大致20ms的开关状态,之后开关停掉,输出电压维持一段时间后跌落。附示波器截图 黄线:输出电压 蓝线: SW引脚
23V输入 空载
23V 2K负载
12V 2K负载
12V 空载 开始阶段开关正常阶段
12V 空载