This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请求帮助推荐电源芯片

Other Parts Discussed in Thread: TPS65217, TPS65023

想找一款多路输出的电源芯片:

1、至少包含3路DC-DC和3路LDO

2、DC-DC和LDO输入电压为5V左右

另外需要提供偏置的负压芯片,偏置电压介于-1V和-0.3V之间

能否帮忙推荐一下?谢谢!

  • 到这个链接看看

    http://www.ti.com/lsds/ti/power-management/power-management-multi-channel-ic-pmic-solutions-products.page

  • 1. 输出电压电流情况如何?

    2. 有没有上电掉电时序的要求?

    3. 是否需要动态的调节输出电压?

    4.负压芯片驱动的电流能力需要多大?

    谢谢

  • tps65217,3路dc/dc,4路LDO

  • 谢谢您的回答!

    我还有一个疑惑是很多芯片都写明 着“用于……” ,比如TPS65217是 “用于电池供电系统的单芯片电源管理……” ,请问这种表明用途的芯片是否只能用在特定用途?其他用途上会有什么问题吗?是否可以理解成只要datasheet的参数满足要求就可以使用?

  • 感谢您的答案~具体要求是:

    1、DC-DC输如电压为5V,输出电压可以为一个4V两个3.1V。LDO输入电压均为3.1V,输出电压为3V。希望实现较高的效率。

    2、需要每一路电压具有单独的开关,来实现时序。

    3、不需要动态调节,输出固定电压即可。

    4、负压芯片需要提供的电流很小,应该在几毫安到十几毫安量级。

  • 您好,

    1. PMU一般是跟着平台走的,因为有些平台需要很复杂的上电时序,不知道你的平台是什么?

    2. LDO直接接到DCDC的话,如果LDO需要先于DCDC上电,则时序会有问题。

    3. 若时序满足要求,则看每一路DCDC LDO的电流能力,电压范围能不能满足你的要求。

    4. 当然也有一些通用PMU,比如 TPS65023, 三路DCDC,三路LDO,输出4V的PMU较少。

    谢谢