想找一款多路输出的电源芯片:
1、至少包含3路DC-DC和3路LDO
2、DC-DC和LDO输入电压为5V左右
另外需要提供偏置的负压芯片,偏置电压介于-1V和-0.3V之间
能否帮忙推荐一下?谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
到这个链接看看
http://www.ti.com/lsds/ti/power-management/power-management-multi-channel-ic-pmic-solutions-products.page
1. 输出电压电流情况如何?
2. 有没有上电掉电时序的要求?
3. 是否需要动态的调节输出电压?
4.负压芯片驱动的电流能力需要多大?
谢谢
您好,
1. PMU一般是跟着平台走的,因为有些平台需要很复杂的上电时序,不知道你的平台是什么?
2. LDO直接接到DCDC的话,如果LDO需要先于DCDC上电,则时序会有问题。
3. 若时序满足要求,则看每一路DCDC LDO的电流能力,电压范围能不能满足你的要求。
4. 当然也有一些通用PMU,比如 TPS65023, 三路DCDC,三路LDO,输出4V的PMU较少。
谢谢