你好,我在应用贵司TPS22963这颗芯片时,发现VOUT输出电压是5v的时候 可以打开此开关,但是3.3v不行,我想咨询一下芯片内部的体二极管压降是多少,因为我实测下来是2.5V左右,过来咨询一下,谢谢

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
你测试到的电压是输入还是输出? 体二极管压降一般在0.6~1V之间。
你现在的问题是什么?反向导通输入出现电压吗?
Hi
反向导通时MOS是不会启动的,输出电压通过寄生体二极管流入输入,一般不会关注此时的输入电压。并尽量避免这个反向导通的情况,如果出现这种情况,一般都是需要并联肖特基保护MOS.