新手用UCC28810做了一个恒压源,反馈使用的是TL431,电感56:29:13,电感量1mH,漏感26uH,EE25.4磁芯,后级电容只使用220uF是因为要换成MLCC电容,而且换成1000uF也无法正常启动。
输出电压为30.5V,电流0.189mA
输入电压220V,电流0.0744AA
效率仅为35%,之前用UC3844做差不多也是30%上下,板上无明显发热,使用的是普通的万用表测量的,不知是不是仪器问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,测量方法肯定是不对的,你加入了功率因数校正,但是轻载下的功率因数肯定也不是特别理想的。关于你启动的问题,可以适当增加启动电容和反馈绕组匝数来改进,谢谢。
你好,我知道这样测量有问题,不过暂时找不到功率表只能这样了,现在启动问题已经解决了,改动后的图如上,电感没变,不知道你有没有什么建议呢?
你好,因为现在手头上没有测量功率因数,只好先这样做了,还有启动问题已经解决了,现在的原理图请看楼上,不知道你有什么见解。(刚才发过一遍不知道为什么没发表出来)